处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Nordic推出Bluetooth Smart解决方案和S120 SoftDevice

Nordic推出Bluetooth Smart解决方案和S120 SoftDevice
来源:我爱方案网 时间:2013-12-24

【导读】Nordic推出用于 Rezence 无线充电的 Bluetooth Smart 解决方案,以及用于 nRF51822的 S120八充接口核心角色 Bluetooth 低能耗 SoftDevice,让充电板能支持多八个设备同时充电。

2013 年 12 月23日,超低功耗 (ULP) RF 专家 Nordic Semiconductor ASA今天宣布面向 Rezence 标准的无线充电应用即刻推出 S120 八充接口中央协议栈和 nRF51无线充电软件开发工具包 (SDK),由无线充电联盟 (Alliance for Wireless Power, A4WP) 开发和维护。

Rezence 是基于磁共振原理的无线电力传输技术和规范。Rezence 利用空间无约束概念,使无线充电应用超越无线充电领域,将附件市场拓展至几乎任何移动设备或表面。

S120 是用于 nRF51822 片上系统 (SoC) 的一种八充接口核心角色 Bluetooth® 低能耗 SoftDevice。nRF51 无线充电 SDK 包括电力传输单元 (PTU) 和电力接收单元 (PRU) 以及状态机范例的服务/规格。S120 结合 nRF51无线充电 SDK 为 Rezence 充电板带外 (OOB) 信号发射部分提供了解决方案。通过对八充接口的支持,基于 nRF51822 / S120的充电板能支持多八个设备同时充电。现有的 S110外设角色 Bluetooth 低能耗 SoftDevice 结合 SDK 为 Rezence 可充电设备提供了相同的解决方案。

与先前的技术不同,Rezence 使用了磁共振原理,为无线充电生态系统带来大量独特益处。Bluetooth 智能已经被 Rezence 选择作为用于 Rezence 应用 OOB 充电管理功能的技术。Rezence 技术将被用于将几乎任何表面转变成能为任何使用 Rezence 的移动设备提供支持的无线充电面板。这包括零售环境、机场、汽车以及家庭和办公室设备。Rezence 技术会整合进其它设备,包括笔记本电脑和便携式充电器,从而创造了全球款真正的移动无线充电源。

S120 SoftDevice 包括所有的 Bluetooth 低能耗协议层(包括 GATT/GAP)。它支持多连接核心与观察者角色,GATT 服务器与客户端,以及事件驱动、异步和线程安全 GATT/GAP 与 L2CAP 应用程序接口 (API)。S120 支持同步八个充电端的能力使其成为并非智能手机或平板电脑 Bluetooth 低能耗集线器的理想选择。S120 作为 SoftDevice 用于 Nordic 的 nRF51系列集成电路,是对应用代码没有连接时间依赖性的预编译二进制格式,可方便下载供客户使用。

S120 得到 nRF51 SDK 的支持。nRF51 SDK 提供多种 Bluetooth 低能耗服务/规格,并且也完成了简化和加速应用开发的范例。目前的 nRF51 SDK 还利用了 nRF51系列闪存架构,并为开发者提供了多种功能与范例,包括空中设备固件升级 (OTA DFU)。

S120的工程建造和升级后的 nRF51 SDK 如今已经上市,nRF51822现有客户可以下载。S120 的 Bluetooth 4.1 合格生产构建将于2014年季度上市。nRF51无线充电 SDK 如今已经上市,仅面向客户有限制性地开放。垂询详情请联系 Nordic Semiconductor 销售部。

Nordic Semiconductor 销售与营销部门总监 Geir Langeland 评论说:“Rezence 无线充电标准是电子消费品领域令人振奋的开发产品之一。对我们个人电子产品进行无线充电,不受空间限制的能力显而易见是极具吸引力的,随着我们日常使用的可穿戴产品变得更加平常,这一点愈发明显。该技术将可能向多种充电板产品开放,并将使大量消费者产品变得能与 Rezence 兼容。作为的 Bluetooth 智能硅供应商,Nordic 因 Bluetooth 低能耗选择作为 Rezence 产品带外信号发射技术而振奋。Nordic 现在提供让开发者开始为这一标准打造新产品的必要解决方案。”

Langeland 续说:“有了用于 nRF51822 的 S120 八充接口 Bluetooth 低能耗核心角色 SoftDevice,以及专用的 nRF51 无线充电 SDK,Nordic 继续为客户提供其终端产品软硬件的必要工具。S120、S110、SDK 和 nRF51822 片上系统的结合如今为开发人员提供早期机会,以针对这一令人振奋的无线充电与 Rezence™标准市场机会开始产品开发。”

关于 Nordic Semiconductor ASA

Nordic Semiconductor是一家无晶圆厂的半导体公司,其专长是在无需授权的2.4GHz和频率低于 1 GHz的工业、科学和医疗(ISM)频段超低功耗(ULP)短距离无线通信技术。Nordic在挪威的奥斯陆证券交易所 (交易代码:NOD)公开上市。

Nordic的超低功耗无线解决方案可以让客户把无线连接集成到各种产品中,包括从射频遥控器等主流消费产品,到先进、有创新性的无线设备,并同时在功能、性能和价格方面达到甚至超过终用户的期望。Nordic公司设计和制造四个产品系列,包括支持2.4GHz 专属、ANT或Bluetooth® (蓝牙) 低功耗射频软件协议的通用硅架构 nRF51系列2.4GHz超低功耗射频系统单芯片(SoC);nRF24L系列2.4GHz射频系统单芯片(SoC);nRF24AP2系列ANT连通芯片;以及μBlue™系列蓝牙低功耗IC。此外,Nordic也提供nRF2460音频流IC和频率低于1GHz的系列产品,是用于较远距离的工业、家庭自动化和无线监控应用系统的理想方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次