处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Imagination 与 Frontier Silicon 合作推出数字无线电开发集成单芯片解决方案

Imagination 与 Frontier Silicon 合作推出数字无线电开发集成单芯片解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-12-23

2013 年 12 月 23 日 —— Imagination Technologies (IMG.L) 和其长期合作伙伴 Frontier Silicon 近日共同宣布,Frontier Silicon 将在其第四代的多重标准可编程无线电芯片 Chorus 4 中采用 Imagination 的 Ensigma 全球数字无线电平台。Frontier Silicon 是数字无线电和联网音频技术的供应商,同时也是 Toumaz Group 旗下的子公司。

Imagination 首席执行官 Hossein Yassaie 爵士和 Toumaz Group 首席执行官 Anthony Sethill 共同在伦敦 BBC 广播大楼无线电剧院 (Radio Theatre) 举行的 Go Digital 大会上发布了新一代的 Chorus 4 芯片。

新款的高度集成 Chorus 4 芯片是以 Frontier 前几代的先进可编程基带处理器为基础而开发的。它能提供真正的单芯片多重标准解决方案,以支持所有主要的全球数字无线电标准,并同时支持已有的模拟无线电标准。

自2002年以来,Frontier Silicon 和 Imagination 便共同为消费数字无线电市场开发功能强大的解决方案 — 从 Imagination 旗下消费品牌 Pure 推出的款 99 欧元 DAB 收音机开始,一直到今天售价不到 20 欧元的数字无线电装置。

基于这项伙伴关系的成果,现在数字无线电功能已广泛应用在所有类型的消费类音频产品中 — 包括便携式、家用音响系统、无线电录音机、时钟收音机和汽车售后市场产品 — 提供相关产品的品牌企业包括 Bang & Olufsen、Bose、Bush、Denon、harman/kardon、日立、JVC、NAD、Onkyo、Panasonic、飞利浦、先锋、Pure、Roberts、三洋、夏普、索尼、TEAC、TechniSat、Tivoli Audio 和山叶。

Hossein 爵士表示:“Imagination 和 Frontier Silicon 的长期伙伴关系是推动数字无线电发展的关键因素。今天,英国的技术解决方案已获得全球 80% 的消费类 DAB 和 DAB+ 收音机所采用。双方伙伴关系的下一阶段将提供功能更强、功率效率更佳以及更物美价廉的产品 — 以瞄准全球市场。”

Toumaz Group 首席执行官 Anthony Sethill 指出:“过去十年来,Frontier Silicon 一直与 Imagination Technologies 结盟合作,共同为数字无线电市场提供技术解决方案。Imagination 的 Ensigma 通信处理器技术能让我们开发可支持全球主要数字无线电标准的强韧解决方案,并带来更愉快的聆听体验。获得 Frontier 全球市场支持的 Chorus 4,是我们为推动消费者朝数字聆听体验转移所大胆迈出的下一步。”

根据授权协议条款,Imagination 将收取授权金,并依照集成 Imagination IP 的 SoC 出货量取得版税收入。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次