处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安富利和闪迪联手为全球提供创新商用闪存存储解决方案

安富利和闪迪联手为全球提供创新商用闪存存储解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-12-23

 加利福尼亚苗必达和亚利桑那滕比谷 -- (BUSINESS WIRE) -- 全球闪存存储解决方案闪迪公司 (NASDAQ:SNDK) 和技术经销商安富利公司(Avnet) (NYSE:AVT) 日前宣布,安富利将通过安富利电子营销和安富利科技有限公司,为北美洲、欧洲、中东和非洲 (EMEA)、亚太和拉丁美洲1客户提供范围广泛的闪存硬件和软件解决方案。通过本全球分销协议,闪迪能够充分利用安富利的全球规模、范围和独特的解决方案分销模式,让全球的CIO、IT主管和制造决策者能够购买和使用闪迪的固态存储和嵌入式闪存内存解决方案。

 通过本协议,安富利将成为快速增长的闪迪商用业务渠道的首个全球经销商之一,通过渠道合作伙伴提供商用和企业级固态驱动器 (SSD) 和嵌入式闪存计算产品。据此,安富利能够为合作伙伴提供各种企业和商用解决方案,包括增值经销商 (VAR)、嵌入式原始设备制造商 (OEM)、开发商、系统集成商 (SI)、系统组装商 (SB) 和直接市场经销商 (DMR)。

 “正如闪存存储为消费类电子市场带来了翻天覆地的变化一样,它现在可为企业市场提供出色的性能并帮助节省成本,包括改革数据中心和客户端计算经济学。闪存存储还为许多工业领域应用带来前所未有的功能,如制造设备、医疗器械和汽车信息娱乐,”闪迪全球商业销售和支持高级副总裁Henri Richard表示。“安富利对存储和以客户为主的企业理念的深入理解使得他们成为闪迪闪存产品的分销合作伙伴,并使得我们进一步巩固在这不断增长市场的领导地位。”

 从今天开始,通过安富利提供的产品包括:

 • 增强数据中心性能的固态解决方案(包括:来自闪迪的Lightning®和Optimus® SAS Enterprise SSD、CloudSpeed SATA Enterprise SSD、Lightning® PCIe Enterprise Solid State Accelerators和FlashSoft®服务器加速软件);

 • 提升PC和笔记本电脑速度、响应性和开机时间的客户SSD(包括各种外形的SanDisk® X210 SSD和SanDisk® X110 SSD);和

 • 闪迪嵌入式闪存存储解决方案用于范围广泛行业技术产品的商业用途,从汽车和制造到通信。

 通过安富利购买的闪存产品可与安富利提供的补充产品进行组合,为终用户创建整体的企业和商业解决方案。安富利还将为合作伙伴提供范围广泛的教育、资源、服务和工具,帮助加速其存储业务的盈利增长。这包括:

 • 目标客户营销,帮助捕捉销售机会。

 • 创建设计套件并参与评估计划,帮助客户开发基于闪迪技术的解决方案。

 “作为全球知名、值得信赖的闪存存储品牌之一的产品商,闪迪的加入增强了我们的全球技术产品组合,”安富利科技全球总裁Phil Gallagher表示。“安富利的技术专业知识和复杂集成能力,加上闪迪经过验证的闪存产品,可帮助我们的渠道合作伙伴满足商用市场闪存存储解决方案产品不断增长的需求,并可帮助设计整套解决方案,为它们服务全球市场带来竞争优势。”

 “我们的客户期望提高其数据中心的性能和效率,同时管理成本,”Groupware Technology总裁兼首席运营官Mike Thompson表示。“安富利与闪迪的全新全球伙伴关系带来了全新机会,帮助我们创建满足客户需求的出色解决方案。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次