处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

迈入高清2.0时代 安防产品应用大揭秘

迈入高清2.0时代 安防产品应用大揭秘
来源:中关村在线 时间:2013-12-23
中国互联网进入2.0时代,提升了网民感受度,将交互模式进行到底。在安防领域,高清也迈入了2.0时代,随着安防技术的不断成熟,安防产品也出现了多元化应用模式。在前两期的内容中,笔者为大家盘点了安防市场趋势与安防技术,不放今天,就来看一看2013年安防产品应用出现了哪些新变化。

移动监控终成现实

如果说互联网2.0时代增加了用户的交互体验,那么高清2.0时代也让监控设备与用户来了一次亲密接触。家庭监控摄像机的出现,让"交互"模式体现的淋漓尽致,随着智能手机、平板电脑市场的兴起,厂商借机营销,将监控摄像机与iPhone为代表的智能手机紧密集合在一起,让消费者尝鲜远程无线监控。

迈入高清2.0时代安防产品应用大揭秘

除了家庭监控摄像机外,同样以将消费者与手机仅仅绑定的是智能家居。一个既涉及家装、高科技控制的领域,在物联网的概念下,用户可以通过手机远程遥控家电,享受高科技带来的美好生活。

高清2.0智能分析

消费级安防市场无疑成为今年重点关注领域,当然传统的行业化安防解决方案也并没有停滞不前。从厂商及展会情况来看,今年行业细分及各类行业解决方案依旧成为整个安防市场的重头戏,尽管舆论都在嚷嚷着平安城市等项目逐渐"缩水",但谁都知道,这仍然是挣钱的项目。

视频监控融入智能分析功能

与1.0时代不同的是,高清2.0在行业解决方案中加入了更新的-智能分析。尽管智能化视频分析说来并不陌生,但从今年开始,以海康威视(002415,股吧)为代表的安防企业,在今年打出了"微智能·大智慧(601519,股吧)"概念,该系列产品自称"我不是传统IPC,我是SmartIPC",打响了智能高清网络摄像机的头炮。

高清从源头入手

进入新高清时代,当然在硬件配置上也不能含糊。随着各种影像状态及数据监控求越来越多,影像讯号传输距离已不能满足需求,因此,逐渐发展光纤整合影像与控制讯号(WDM或DWDM技术),可传输更长距离。有人说,传输是监控架构的骨干部分,可以透过TCP/IP网络转换成光讯号。

其次,针对高清源头来说,图像传感器、镜头、视频编解码等都发挥着各自的作用。超宽动态高清背照式CMOS传感器可以将宽动态范围提升至120dB以上;在选择百万像素高清监控镜头是,国有品牌优势突显,全国产化时代即将来临;针对视频编解码来说,曾有消息称未来高清视频将采用H.265编解码标准,而从今年展会上来看,大多数高清监控摄像机仍然使用H.264HP高标准编解码。

百万像素高清监控镜头

再次,在网络高清大潮之下,NVR市场也得到爆发,尽管之前产品定位也备受争议,但随着国内网络监控发展趋势日渐成熟,网络硬盘录像机大有超越DVR的潜力。从传统销售渠道来看,IPCamera+NVR模式有明显增长,借高清发展势头,前端IPCamera产品形态多样化,价格降幅明显,特别是针对民用化的NVR产品更是打出了高性价比的旗帜。

液晶拼接屏:创意拼接

后,在整套高清监控系统应用中,容易被忽略的应该是显示领域。单一的监视器在这里笔者就不过多描述;从展会中我们看到多样式的大屏拼接也引起了不少关注。在大型安防项目中,无缝拼接或高清拼接应用越来越普遍。

高清与云计算那点事

后高清时代,给用户带来高解析度画质的同时又带来哪些烦恼呢?答案:存储!的确,曾有人抱怨,监控摄像机录制的内容有99%都是"垃圾",但为了能够提取关键的"1%",这绝大部分的视频数据又不能随意删除。随着图像画质越来越清晰,给后端存储也带来不小的压力,原本1分钟的视频占10M,升级高清后视频容量变20M,尽管这是个假设,但视频量变大却是不争的事实。

为了解决这个难题,IT技术云计算加入,安防云存储碰撞擦出火花。这种应用目前更适用于平安城市等项目,但2013年后半年,笔者也看到部分厂商针对家庭监控产品也打出"云监控"概念,降低消费者存储负担。显然,云安防这点事也可以被列为2013年安防适用性的"产品"。

物联网与高清没半毛钱关系?

从2012年开始,物联网逐渐走进我们的生活,直到2013年,物联网相关应用才得以正是推广。那么在高清2.0时代,物联网与高清又有哪些关系呢?

就在2013年的后一个月,工信部正式发放了4G牌照,100Mbps网络速度成为4G的卖点。在4G商用化之路上,4G网络可以更好地履行"智慧管道"的作用,助力物联网之间的数据传输,支撑诸如高清视频、实时监控等作用。这样来看,你还能说物联网与高清之间没半毛钱关系吗?

车辆智能监控如何实现车联网?

上面笔者也提到了海量视频监控数据,我们或许可以将它归类为大数据,而就在今年随着大数据概念,物联网利用大数据分析处理技术掘金也是其一大亮点。在移动互联世界中,车联网、移动医疗等都与物联网有直接关系。

综上所述,2013年高清迈入2.0时代,你是否已经了解安防产品的新奇的应用,或许这些仍然不够全面,那么对于更新的热点应用,且听笔者在2014年安防行业展望中的归纳吧。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次