处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大友尚推出基于Fairchild器件的 LED照明电源解决方案

大联大友尚推出基于Fairchild器件的 LED照明电源解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-12-20

 2013年12月19日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出基于Fairchild 器件的LED照明电源解决方案,该解决方案包括非调光16.8W FL7732M_F116控制板和调光8W FL7730MY_F116控制板,能够满足不同应用环境对LED照明的需求。

  非调光 16.8W  FL7732MY_F116控制板  

 大联大友尚集团代理的Fairchild非调光 16.8W  FL7732MY_F116控制板,具有功率因数校正(PFC)以及单级初级端调节(PSR)控制器。 该控制板结合初级端调节和单级PFC拓扑,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如,输入电解电容和回授电路,从而达成更小的体积、更长的寿命以及降低设计系统成本。

 图示-FL7732M_F116 非调光器控制系统方块图

 具体功能包括:输入不需要电解电容;高功率因素>0.9;单级初级侧调节(PSR)控制器不需要光耦合器;精确的输出恒流控制,不受输入电压,输出电压和变压器感量影响;具有线电压补偿功能;具有线性频率控制功能,设计更简化,效率更高;精准的定电流控制(+/-5%)可准确调节输出电流而不受输入和输出电压左右;非连续电流模式(DCM)的运作下提供功率因子和总谐波失真THD。

 应用范围包括:Isolation up to 30W;Par30,Par38,T-bar LED 照明;Blub,Down 照明,Tube。

 图示-FL7732M_F116 非调光器控制板正面

 FL7732M_F116 非调光器控制板反面

  调光8W  FL7730MY_F116控制板  

 大联大友尚集团推出的Fairchild调光8W FL7730MY_F116控制板具有功率因数校正(PFC),Triac和模拟调光相容的FL7730MY_F116单级初级端调节(PSR)控制器。

 FL7730MY_F116结合初级端调节和单级PFC拓扑,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如,输入电解电容和回授电路,从而达成更小的体积及寿命更长和系统成本更低的设计。同时该控制板支持Triac调光和解模拟调光,使用Fairchild独特的模拟感测技术,可以使Triac从0%~100%整个光输出范围内提供无闪烁的调光控制方案。

 具体功能包括: 输入不需要电解电容;高功率因素>0.9;单级初级侧调节(PSR)控制器不需要光耦合器;精确的输出恒流控制,不受输入电压,输出电压和变压器感量影响;具有线电压补偿功能;具有线性频率控制功能,设计更简化,效率更高;精准的定电流控制(+/-5%)可准确调节输出电流而不受输入和输出电压左右;非连续电流模式(DCM)的运作下提供功率因子和总谐波失真THD。

 图示-FL7730MY_F116控制板正面

 图示-FL7730MY_F116控制板背面

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次