处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

手机App玩转LED!ZigBee-Light-Link协议灯控方案

手机App玩转LED!ZigBee-Light-Link协议灯控方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-19

【导读】在诺基亚时代谷歌曾说安卓系统会火,后来就真的火了。在如今智能设备泛滥的时代,有一群搞互联网的年轻人说:“轻应用”会火,于是就有了打车App、高德地图App等等...又有一群人要用App控制LED等硬件,于是就诞生了ZigBee-Light-Link协议,实现了手机App玩转LED的想法。时代的需求,创新的脚步永不停止。

方案概述

传统的LED调光控制方案一般是在pc的平台上进行,而如今在互联网时代,消费者们的目光越来越多的转到移动终端。手机的用途也越来越多,各种App应接不暇。于是信驰达科技联合ZigBee领导厂商TI(美国德州仪器)共同开发并设计ZigBee-Light-Link标准的智能灯光控制方案, 更好的支持和服务终端客户。

整个方案系统由智能手机APP软件、WIFI路由器、ZLL网关、无线传感网络、LED 灯及ZLL遥控器组成。


系统构架

原理描述

1. 把ZLL网关与家里WIFI路由器连接;

2. 下载手机APP软件,通过WIFI路由器连接ZLL网关;

3. 网关通过手机APP下发Touchlink连接命令与ZLL灯建立连接;

4. 建立连接后,即可通过手机或遥控器控制ZLL灯的开、关、亮度、颜色等;另外手机APP可以设置情景模式、定时模式,也可以通过3G以上网络进行远程控制。

ZigBee-Light-Link LED灯泡


ZLL灯泡内部构造图

ZLL灯泡原理


ZLL灯原理图

1. DC电源一路给恒流驱动IC供电,一路通过LDO给CC2530芯片供电;

2. CC2530芯片输出四路PWM信号,控制恒流驱动IC的输出电流;

3. 恒流驱动IC根据PWM信号,控制输出恒定电流,驱动LED发光;

4. 通过ZLL无线网络控制CC2530芯片四路PWM信号输出,从而控制恒流驱动IC电流输出,驱动RGBW LED发光,合成不同颜色效果;

ZigBee-Light-Link 网关


信驰达ZLL网关DEMO


原理图

操控端

支持设备:苹果IOS移动智能设备、谷歌Andriod移动智能设备、Windows Mobile移动智能设备。

ZigBee Light Link协议灯控方案苹果IOS APP Demo

将Zigbee网关与与WIFI路由器相连,打开手机wifi并进入App Demo界面,与Wifi路由通信后即可进行操作。控制灯光熄灭,调节亮度、饱和度和色调。在右图的色板中通过触屏调节灯光颜色。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次