处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于TI PGA450 辅助倒车感应系统解决方案【有惊喜】

基于TI PGA450 辅助倒车感应系统解决方案【有惊喜】
来源:我爱方案网 时间:2013-12-19


 好消息!特别感谢大联大集团(WPG)赞助的PGA450倒车雷达方案评估板。同样,我们也将回馈给真正有需要的网友。      

 从汽车产业到汽车社会,汽车已成为一种现代生活方式的代表,特别是随着经济的发展,汽车越来越普及,人们的需求也 越来越多样化,从而刺激了汽车供货商开发功能更齐全、文化内涵更丰富、品牌特征更鲜明的汽车产品。具体回到车身电子领域,就是在对汽车增强功能、提高系统 可靠性需求以保证“安全性”的前提下,完善驾车的“舒适性”。  

 TI 的 PGA450 是一款全面集成型可程序设计的驱动超声传感器(ultrasonic transducer),满足汽车停车车距、盲点检测以及类似对象检测应用需求。该款 PGA450-Q1利用高度可配置的突发信号生成器(burst generator)、低噪声放大器以及 12 位逐次逼近寄存器 (SAR)     模数转换    器 (ADC) 处理回声信号,计算传感器与对象之间的距离。此外,PGA450-Q1 还集成 LIN 2.1 通信实体层,可为实施任何所需通信协议提供高度的灵活性。  

  (1)  TI PGA450 应用特点:  

 •    高集成度设计  
 •    高精度模拟输入  
 •    数字信号处理  
 •    设计调试便捷  
 •    PC 端 GUI 软件  

  (2) 辅助倒车感应系统工作原理:  


 汽车进入倒车状态(倒车灯亮), 系统首先进入自检状态,通过蜂鸣器发出不同的声音来检测传感器状态,传感器在控制器的控制下发射超声波信号,当遇到障碍时,产生回波信号,传感器接受到回 波信号后,经控制器进行数据处理,并判断出障碍物的位置,显示距离并发出其它警示信号,从而达到安全停车的目的。  

  (3) TI PGA450应用场景:  

  •    和车载娱乐系统集成  


  •    和 BCM 集成  



  •    车前雷达  


  •    盲点检测  
  •    停车辅助  



  (4)基于TI PGA450 辅助倒车感应系统应用方案框图  


  (5)基于TI PGA450 辅助倒车感应系统应用方案 EVM 照片  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次