处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CSR公布适用于蓝牙双模及单模设备的蓝牙4.1标准方案

CSR公布适用于蓝牙双模及单模设备的蓝牙4.1标准方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-18

【导读】CSR宣布其首批蓝牙4.1的合规性方案已获列入蓝牙技术联盟的列表,该方案适用于蓝牙双模及单模设备。蓝牙4.1提供了AES加密技术提供更安全的连接增强功能,且可通过专属Bluetooth Smart远程遥控器操控耳机、扬声器及条形音箱,并支持同步播放源于另一个完全不同设备的音频流。

CSR公司日前宣布其首批蓝牙4.1的合规性方案已获列入蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的列表,该方案适用于蓝牙双模及单模设备。蓝牙4.1由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)于上周发布,旨在大力提升传统蓝牙及Bluetooth Smart技术在通讯方面的灵活性,从而使开发人员打造出更具吸引力、安全性及多重功能的可穿戴设备及无线传感器。这些设备可实现同时与另一个设备以及多个蓝牙中枢之间的通讯。

CSR业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“蓝牙创新是CSR与生俱来的追求。CSR作为首个推出单芯片蓝牙解决方案的公司,始终致力于蓝牙技术的开发,并持续不断地将一流的蓝牙技术产品推向市场。作为Bluetooth SIG核心规格工作组成员之一,CSR在研发蓝牙4.1规格的过程中发挥了重要的作用。我们很高兴能够成为首批出现于蓝牙4.1解决方案列表的公司之一,这进一步增强了我们坚持促成蓝牙规格不断更新的决心。”

CSR将在即将推出的连接平台上,包括单模低功耗及无线音频平台、分立连接产品等,实施蓝牙4.1规格提供的关键增强功能。这将便于开发人员在设备中使用的蓝牙功能并进一步扩展面向全新市场的产品服务。

蓝牙4.1提供的增强功能包括:

●AES加密技术提供更安全的连接。该功能使无线耳机更加适用于政府、医疗及银行等安全至上的应用领域

●可通过专属Bluetooth Smart远程遥控器操控耳机、扬声器及条形音箱,并支持同步播放源于另一个完全不同设备的音频流

Anthony Murray还表示:“Bluetooth Smart技术的推出使蓝牙技术的应用从接打电话、收发短信及语音传输迅速扩展至全新配件生态系统中的连接应用,例如耐克FuelBand SE和三星Galaxy Gear。”据IHS 报告预测,2018年可穿戴技术市场的出货量将达2.1亿件。蓝牙4.1可使蓝牙设备之间以及蓝牙设备与中枢设备之间实现同步智能通讯,从而为消费者开启全新的用户体验。例如:心率监视器上显示的重要信息可在健身设备的屏幕、运动手表、智能手机甚至电视机上同步显示。CSR蓝牙4.1平台将为消费者创造无缝的流畅体验。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次