处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

两年内 台湾IC设计业恐丧失优势

两年内 台湾IC设计业恐丧失优势
来源:经济日报 时间:2013-12-18
台湾IC设计业者与研究单位均认为,大陆IC设计业产值要在今年超越台湾,可能性很低,但大陆业者挟官方大力扶植优势,确实对台湾厂商造成很大的威胁,如果台厂不赶紧加快脚步,未来两年很可能被超越。一家重量级IC设计业者高层指出,台湾IC设计龙头厂联发科合并晨星之后,年营业额约1,750亿元,相较之下,大陆龙头厂展讯年营业额不到300亿元,凸显两岸IC设计业的差距。工研院IEK先前预估,今年台湾IC设计业产值约4,739亿元,年增15.2%,创下历史新高,明年将进一步成长至5,142亿元。业界人士说,大陆没有几家规模与展讯相当的大厂,今年尚难与台湾抗衡。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次