处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

5W太阳能电池充电器解决方案

5W太阳能电池充电器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-16

【导读】ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护。主要应用在智能手机和GPS系统、小型电器和传感器、PMP、数码相机、玩具和手提保健设备。

SPV1040器件是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围从0.3 V~5.5 V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)较大化地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同的环境条件下(如照射,污垢,温度),SPV1040还可提供效率的电力(从电池中获取),并传送到输出端。该器件采用一个输入电压调节环路,通过一个电阻分压器修复充电电池的电压。根据充电电流的要求,其输出电流由一个电流检测电阻设置。如果达到电流阈值(1.8 A),或极限温度(155℃),SPV1040通过关闭PWM开关,以保护本身及其他应用设备。SPV1040额外的内置功能是输入源反极性保护,防止在输入端反向连接的太阳能电池板的情况下的损坏。


SPV1040方框图

简化电路

STEVAL-ISV006V2评估板
STEVAL-ISV006V2演示板是基于SPV1040高效率太阳能电池充电器与嵌入式MPPT而设计的。SPV1040是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,输入电压范围为0.3 V~5.5V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)大量地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同的环境条件下(如照射,污垢,温度),SPV1040还可提供效率的电力(从电池中获取),并传送到输出端。该器件采用一个输入电压调节环路,通过一个电阻分压器修复充电电池的电压。根据充电电流的要求,其输出电流由一个电流检测电阻设置。如果达到电流阈值(1.8A),或极限温度(155℃),SPV1040通过关闭PWM开关,以保护本身及其他应用设备。


升压电路

评估板STEVAL-ISV006V2电路图

STEVAL-ISV006V2演示板由光伏板(PPK为200mW)供电,根据应用程序的要求,光伏电池板可由PPK5W(VOC <5V)的更换。输出负载是220mF,5.5V超级电容器,可以由铅酸,镍镉或镍氢充电电池(电压=5>VOC选定的PV面板)取代。该演示板提供了一个简单的充电状态指示器,使用2个LED,3个修剪器,可根据特定的应用需求进行设定。
评估板STEVAL-ISV006V2主要特性
1 高效率,单片式的升压型DC/DC转换器
2 专有“扰动观察”嵌入式MPPT算法
3 非常低的输入电压(0.3 V)
4 集成的N信道和P信道MOSFET与低RON电阻
5 过流和过温保护
6 输入极性反接保护
7 LED充电状态指示

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次