处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

非常适合二次开发的Atmel便携式音频播放器方案

非常适合二次开发的Atmel便携式音频播放器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-13

【导读】Atmel针对数字音频领域提供了一些解决方案,其中就包括业内先进的触摸传感器技术。这里介绍一款音频播放解决方案,采用Atlem8位和32位处理器控制,支持蓝牙和WIFI并且有着丰富的Atmel软件支持,非常适合企业或个人做二次开发。

方案概述

Atmel SAM3U 是业界首款具有片上高速 USB 器件/收发器、SDIO/SDCard/MMC 和 SPI 接口的 ARM®Cortex™ M3 闪存微控制器。这种连接性以及 SAM3U 96MHz/1.25 DMIPS/MHz 工作频率,使 SAM3U 成为适用于要求密集型通信的应用的 Cortex M3 器件,例如,工业、医疗、数据处理和消费应用中的高速网关。为了加快评估和代码开发过程,业界顶级第三方提供商提供了完整的一套开发工具、RTOS、中间件和技术支持服务,限度地加快产品面市时间。
方案框架图


核心优势

● 无线解决方案: 如需要支持 ZigBee® RF4CE 的遥控器,Atmel AVR 系列可提供支持 RF4CE 规范的 8 位和 32 位微控制器
● 低功耗:采用 Atmel AVR 供电的应用可满足能源之星等级和其他标准,同时它还能提高客户满意度
● 高级安全硬件认证:Atmel 提供各种安全验证和存储解决方案,可无缝集成Atmel基于AVR和ARM的微控制器
● 高级运算性能:充分利用集成了 DSP 和基于 ARM 的高级运算性能并耦合了高端外设集与闪存技术的 Atmel AVR,用户可以实现新颖、超   乎想象的设计
● 易于开发:广泛的软件库、参考设计和评估工具包,可帮助用户缩短开发时间

主要器件型号


小结

Atmel 提供的8 位和32 位Atmel AVR微控制器均可支持消费电子射频 (RF4CE)。使用Atmel CrytoAuthentication 系列硬件验证解决方案,可以保护用户的知识产权 (IP) 免受克隆、仿冒和其他安全漏洞的危害,并且可以安全管理第三方许可协议。Atmel还与合作伙伴协作,提供了Wi-Fi 和蓝牙功能,为便携式设备提供了很好的开发资源。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次