处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NI的大棋:用图形化系统设计平台实现下一代信息物理系统

NI的大棋:用图形化系统设计平台实现下一代信息物理系统
来源:电子工程网 时间:2013-12-13
今年11月,美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)在上海举办了第15届NIDays活动。今年的NIDays活动的主题是“图形有边,系统无界”,英文原文是“All systems. Go”。本人以为,英文原文更容易理解,直译过来就是:所有的系统们,走起。把句子写全了,它的意思便是:所有的信息物理系统,在NI的图形化系统设计平台上起飞吧。

要完全理解这句话的含义,我们需要仔细审视其中提到的三个概念:信息物理系统、平台和图形化系统设计。

信息物理系统

要了解NI的规划有多么宏大,首先我们要了解什么是信息物理系统。NI东亚地区副总裁Ajit Gokhale先生在今年的NIDays主题演讲中说,我们生活在一个可编程的世界,这个世界中充满了传感、网络和连接,这在学术界称作信息物理系统。

信息物理系统(Cyber Physical System – CPS)的概念源于美国。从2006年末开始,美国国家科学基金会和其他联邦机构便赞助了一些CPS的研讨会。2007年7月,美国总统科学技术顾问委员会将CPS列为将来的关键信息技术之首。至今,CPS的概念逐渐清晰。

CPS是集计算、通信与控制于一体的下一代智能系统,它包含了将来无处不在的环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统工程。有学者认为,CPS还应具备远程协作和自治功能。

工信部《物联网“十二五”发展规划》中称,物联网是我国战略性新兴产业的重要组成部分。而信息物理系统超越了物联网的范畴,其影响更深远、挑战更艰巨。


图1:计算、通信和控制在信息物理系统中同等重要

我们现在已经看到了一些初级的CPS,如物联网概念中的智能建筑、能源领域的智能电网、交通领域的智能高铁网络。NI东亚区市场总监朱君女士说,CPS的出现对中国来说是一个好机会;中国可以借助它在一些领域实现跳跃式的发展,而不必完全重复西方的工业化历程。比如中国大规模的高铁建设中,CPS可以让国产高铁与以往的高铁相比实现一个质的飞跃。

尽管CPS前景无限,但开发CPS并非易事。这些挑战很大程度上来自控制与计算之间的差异和差距。在CPS中,通信、计算和控制三个要素同等重要。自信息技术革命以来,计算机技术和通信技术获得了长足发展,相比之下,实时、分布式的智能控制技术对于很多IT业者来说却比较陌生。感知和控制是信息物理系统中的重要组成部分和开发难点。

平台的重要性

平台是个通用的概念。任何事物都需要平台的支撑。万丈高楼平地起,坚实的基础是不可或缺的。舰载机是攻击的利器,但需要航母作为起飞的平台。平台的作用就是支撑上层应用,使它们得以更容易地实现。

在PC计算领域,Windows操作系统+Intel x86处理器是主流平台。在移动计算领域,Android操作系统+ARM处理器是一个重要的开放平台。无数的应用在这些平台的基础上得以开发。平台为开发人员节省了大量的时间和精力。

在通信领域,HTTP/HTML+计算机(笔记本、台式电脑、服务器、嵌入式电脑)是基础平台。在此基础上,我们实现了新闻、银行、视频、音乐、购物等各种便利的服务。

在信息物理系统领域,我们同样也需要一个平台,让它来作为我们开发、创新工作的起点。为此,NI提供了一个图形化系统设计平台,其具体组成是LabVIEW软件+模块化硬件。

LabVIEW + RIO架构


数十年来,NI一直致力于LabVIEW系统设计软件的完善,不断增加对新技术的支持。今年发布的LabVIEW 2013又增加了一些新特性,包括代码管理、工具包网络、部署技术的增强、移动与网络应用及一些新的资源等。这个逐渐完善的图形化系统设计工具是NI开发平台的主体。


图2:NI LabVIEW系统设计软件的演进

在硬件上,NI也在不断融合技术,如总线技术、处理器技术、FPGA技术和转换器技术,通过与Intel、Xilinx以及Analog Devices等的技术供应商合作,提供灵活、开放而且可自定义的高性能嵌入式系统。特别是RIO(可重配置I/O)模块,它与LabVIEW组成了图形化系统设计开发平台的骨干。


图3:NI LabVIEW+RIO架构组成了系统开发的软硬件平台

LabVIEW + RIO架构结合了处理器、FPGA和模块化I/O,而这三者都可以通过LabVIEW来编程。今年,NI发布了一系列基于LabVIEW + RIO架构的新产品,其中的重磅产品是cRIO-9068软件定制的控制器。该产品采用了基于ARM架构的全新 Xilinx完全可编程SoC片上系统 - Zynq。NI cRIO-9068围绕Zynq进行了重新设计,使之成为有史以来开放的嵌入式模块。该模块支持Linux RT系统,并能够通过C语言文本编程来对NI CompactRIO进行开发和部署。


图4:NI RIO模块中FPGA技术的演进

NI东亚区市场经理汤敏女士说,NI与Xilinx保持了十多年的合作,共推出了60多款RIO产品。此次推出的cRIO-9068软件定制的控制器中的Zynq SoC搭载677MHz的双核ARM Cortex-A9处理器和Artix-7 FPGA,比前代产品性能提升了4倍。尤其是,它强化了软件的开放性、定制性,使C和C++编程人员可以为系统加入定制功能。NI针对Zynq重写了cRIO-9068的驱动程序,增加了对eclipse编译器的支持。基于NI Linux实时操作系统,cRIO-9068强化了对嵌入式系统的实时控制,而实时控制正是下一代信息物理系统与常规信息系统的重要差别,也是信息物理系统的开发难点。

结语

信息物理系统,或者编程世界,或广义物联网,或其他别的称谓,总之我们正在向一个更智能的世界迈进。正如IT行业得益于统一的平台那样,一个好的平台会简化、加速下一代信息物理系统的研发。从用户的角度来看,平台是好的;有了一个现成的、坚实的平台,他们就不必从底层做起,因而节省大量的时间和费用。从供应商的角度看,如果一家厂商提供的平台能够成为通用的平台,那么它的成功是无法限量的。

“All systems. Go”是一句气势如虹的口号。鉴于NI数十年矢志LabVIEW研发完善之精神,其成为下一代主流平台也是情理所至。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次