处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传谷歌将自行设计CPU 采用ARM架构

传谷歌将自行设计CPU 采用ARM架构
来源:网易科技‎ 时间:2013-12-13

一消息人士透露,谷歌现正考虑使用ARM公司的技术,自行设计服务器处理器,此举可能对英特尔造成威胁。该消息人士称,通过自行设计,谷歌可以更好的管理软硬件之间的交互。谷歌本身是处理器产品的采购者之一,公司尚未就此事作出终决定,方案还有更改的可能。

谷歌发言人利兹·马克曼(Liz Markman)表示,“我们对设计全球好的基础计算设施持积极态度。这既包括(所有层面的)硬件设计,也包括软件设计。”马克曼拒绝透露公司是否会自行开发芯片。

谷歌一直在全球各处自行设计数据中心,用服务器来支持搜索、视频、网络交流、以及其他服务。参与芯片设计的谷歌可能会抢走英特尔的收入,互联网公司一直是英特尔处理器采购的支柱。

基于ARM架构的芯片在手机和平板电脑上占主流地位,高通以及三星等公司遏制了英特尔在该行业的扩张。服务器芯片使用个人电脑处理器,在该市场上英特尔的份额超过95%,另一家公司AMD则占有剩余部分。AMD与其他公司已经表示,计划使用ARM架构的芯片进入服务器市场。

英特尔与ARM公司的发言人均拒绝就此事置评。

之前谷歌就透露过对芯片行业的兴趣。今年8月,该公司加入了一个由IBM发起的团体,该团体向外授权包括服务器芯片在内的数据中心技术。芯片制造商Nvidia、迈络思(Mellanox)等公司也是该团体的成员,后者生产提高数据传输速度的设备。

在谷歌的招聘职位中,其中一个岗位名为“数字化设计工程师”。该职位要求申请者拥有专用集成电路(ASICs)方面的经验。专用集成电路是一种流行的芯片。

英特尔预测,在PC市场滑坡的大势下,公司明年的收入基本不会变化。今年5月新上任的英特尔首席执行官科再奇将弥补这部分收入下滑的希望寄托在服务器芯片上。

彭博社供应链分析的数据显示,谷歌是英特尔第五大客户,为其贡献约4.3%的营收。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14201次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次