处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

首度揭秘!彭博社讲述为Apple TV开发应用的幕后故事

首度揭秘!彭博社讲述为Apple TV开发应用的幕后故事
来源:MacX 时间:2013-12-13
与苹果iOS和Mac系统的开发者项目和丰富的生态系统相比,我们对Apple TV平台的应用与服务开发过程知之甚少,苹果究竟对Apple TV平台的内容策略是怎样的呢?关于为Apple TV平台开发,有传言称苹果将发布新款Apple TV机顶盒,或者全功能电视机产品。苹果可能向开发者开放新平台,让开发者可以为平台分发应用。就目前来看,苹果Apple TV平台应用开发的过程是缓慢而且隐秘的,苹果只需某些特定的内容合作伙伴针对特定平台开发相关频道。那苹果究竟如何与开发者共同协作为Apple TTV开发和审核这些应用呢?苹果内部有面向开发者的Apple TV SDK软件开发包么?今天彭博社TV成为Apple TV上的频道,为彭博社开发应用的开发者分享了Apple TV开发过程的幕后故事。苹果已经精简了为目前Apple TV开发应用和频道服务的过程,目前Apple TV平台上大多数都是视频直播内容,开发者可以快速和简单的通过SDK打造应用,很像是为iOS开发。彭博社应用开发的幕后团队包含了彭博社移动和互连设备开发者Oke Okaro。他表示使用苹果的开发工具让开发应用变得非常容易。Okaro与其他两位开发者在5周之内就已经完成了应用开发。大部分时间用来测试和优化视频体验。开发过程对于小型团队来说也可以在短时间内完成,目前很多已经存在的视频和电视服务可以很快的为Apple TV平台推出相关服务。 虽然苹果SDK允许他们开发应用和界面,但是SDK并不包含对视频内容的规定和建议,这意味着视频体验的后台仍然是彭博社打造和维护的。苹果事实上在将开发SDK交给开发者后并不参与开发过程,这意味着这款Apple TV开发工具可以在短时间内向广大开发者推出。大家可能注意到了近Apple TV上新出现的频道的外观设计很相似,虽然特定功能和布局有些差别,这是因为苹果提供了很多模板,木板是开发者可以选择和自定义的XML文件。近几个月,苹果也在改善Apple TV应用模板。全新Apple TV应用顶部有导航标签页,而不是屏幕右侧出现的列表布局方式。通过使用苹果XML模板和规定,彭博社可以使用服务器端软件打造应用,包括Java和Tomcat。在优化体验过程中,苹果也会与团队进行写作,但彭博社表示苹果并不会规定哪些功能必须要加入应用之中。苹果对于打造应用的参与于评论和改善图像,优化视频播放等。彭博社对如何增加广告,比如视频广告等有完整的控制。苹果目前给予开发者的能力包括提供特定的广告。当然,Apple TV平台也包含着一些规定,防止这些广告影响用户体验,或者占据大面积屏幕空间。彭博社还有计划未来集成更多新功能,让自己的应用成为Apple TV上的精品。值得注意的是公司计划将目前的推送通知集成在应用中。用户终可以在Apple TV应用内改变偏好设置。传言称全新Apple TV平台将早在明年初推出,苹果与特定合作伙伴使用的Apple TV开发SDK会向普通开发者公布么?我们一起拭目以待。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15871次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15827次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9070次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8987次