处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

利成推出由恩智浦提供的智能照明解决方案

利成推出由恩智浦提供的智能照明解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-12-12

中国上海,2013年12月11日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日宣布与总部位于香港的解决方案供应商利成科技合作,两家公司将为整个大中华区的楼宇市场提供智能照明系统。凭籍低成本联网的低功耗无线连接技术,这一合作关系有望推进物联网(IoT)的发展。

在物联网世界里,联网照明等系统将形成楼宇管理系统的通信中枢,包括照明、安防、火灾探测、温度控制和人员检测。这些功能可以连接到使用个人电脑和便携设备的互联网,实现基于云控制、数据采集以及处理和存储。到2020年,家庭和楼宇相关设备的市场价值可能达到6,650亿美元,在更加广泛的互连设备市场中占据29%的份额。[ PC Today(2012年4月刊)]

现在,恩智浦和利成科技在智能照明领域进行合作以开创新的机遇,实现多种高级控制功能,提供低成本和个性化的便利照明体验。作为具有强大网关技术实力的少数几家解决方案供应商之一,利成科技能够通过iOS或Android系统提供家庭局域网与远程网络应用之间的低成本连接,以及安装在楼宇内的智能照明设备的近距离实时控制能力。[ 利成科技://liseng.com.hk/?portfolio=zigbee-smart-energy-certified-ip-gateway-solution]其网关产品非常灵活,使客户能够根据自己的实际需要选择JenNet-IP或ZigBee等通信协议。同时,其先进的专业技术和深厚的客户关系将帮助恩智浦在更广泛的客户之中部署非常实惠的智能照明解决方案。

利成科技技术总监黄伟雄先生表示:“在ZigBee和JenNet-IP等引领市场的技术领域,恩智浦均以其专业技术而享有盛名。通过与其合作,利成将能够提供经济高效的服务和简单易行的高品质解决方案,提升智能照明方面的用户体验。”

他表示:“我们期待着我们的客户能够轻松使用互联照明系统,凭借恩智浦的专门支持,我们的联合项目解决方案可以在不到半年的时间内从构思进展到生产,大大超过客户预期。我们深信,彼此合作必将使我们在整个大中华区进一步实现智能楼宇和办公环境,恩智浦的照明产品潜力非凡,必将迈入全球市场,更广泛地服务于众多分销渠道。”

作为双方合作的一部分,恩智浦向利成提供全面支持和创建智能照明系统所涉及的关键技术,如遥控器、终端设备和传感器。恩智浦的ZigBee和JenNet-IP无线通信技术也使利成的网关产品可以无缝连接到设备并管理运作,同时确保各个组件与其中央控制系统之间交换的数据完整性和保密性。

恩智浦高级副总裁、大中华区销售及市场经理兼中国大陆及香港地区执行官叶昱良表示:“智能照明和物联网需求的实现需要志同道合的厂商在生态系统中合作,共同开发解决方案,因此,我们非常高兴能与利成合作。通过我们先进技术的结合,它不仅使增强型智能照明解决方案更符合客户需求,同时也为利成和恩智浦带来双赢优势,使我们能够进入更大的市场。”

他补充道:“通过与利成这样的智能照明行业的开拓者联手,恩智浦能够获得市场需求和客户要求方面的手反馈,使我们能够比以住更准确地预测行业趋势并积极应对。”

迄今为止推出的智能照明解决方案中,恩智浦一直面向大中华区的智能楼宇以及欧洲和北美地区的消费者。

通过低成本网关参考设计轻松连接到万维网:

利用现有路由器:插入标准路由器上的任何可用以太网端口允许高达500个ZigBee或Jennet-IP IoT节点的通信采用ARM技术的恩智浦低成本设计板上RFID设施参考设计套件,包括Gerber、软件和BOM,恩智浦免费提供

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次