处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

驱动LED串的DCM升压转换器设计方案

驱动LED串的DCM升压转换器设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-11

【导读】固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。安森美半导体的工程师们就这方案进行了详细的讨论,这里做一个简单的概述(详细资料参看附件)。

相关方案:

高精度、低成本LED老化测试解决方案
如何解决LED传统模式回款难题?勤上光电有绝招!
四大无线LED调光方案雷声大,Ledotron调光器成黑马

当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至低。为了恰当地稳定DCM升压转换器,存在着小信号模型。然而,驱动LED的升压转换器的交流分析,跟使用标准电阻型负载的升压转换器的交流分析不同。由于串联 二极管 要求直流和交流负载条件,在推导终的传递函数时必须非常审慎。

开始先使用不连续导电模式(DCM)升压转换器的传统小信号模型,而将使用基于所研究转换器之输出电流表达式的简化方法。在实际应用部分,我们将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较。

为LED串供电的升压转换器

图1显示了驱动LED串的恒定频率峰值电流工作模式升压转换器的简化电路图。输出电流被感测电阻Rsense持续监测。相应的输出电压施加在控制电路上,持续调节电源开关的导通时间,以提供恒定的LED电流Iout。这就是受控的输出变量。


图1 驱动LED串以发光的升压转换器

发光时, LED串会在LED连接的两端产生电压。这电压取决于跟各个LED技术相关的阈值电压VT0及其动态阻抗rd。因此,LED串两端的总压降就是各LED阈值电压之和VZ,而而动态阻抗rLEDs表示的是LED串联动态阻抗之和。图2显示的是采用的等效电路。您可以自己来对LED串压降及其总动态阻抗进行特征描述。为了测量起见,将LED串电流偏置至其额定电流IF1。一旦LED达到热稳定,就测量LED串两端的总压降Vf1。将电流改变为稍低值IF2并测量新的压降VF2。根据这些值,您可计算出总动态阻抗,即:

“齐纳”电压约等于LED串电压VF1减去rLEDs与测量点电流之积:

图2 LED采用串联连接

需对它们的阈值电压进行累加;而总动态阻抗是串联连接的各个LED动态阻抗之和。回头再看图1,LED串与感测电阻Rsense串联。总交流(ac)阻抗因此就是两者之和:
图3是大幅简化的等效直流(dc)电路图。直流输出电压Vout等于输出电流Iout与电阻Rac之积再加齐纳电压,在交流条件下,由于齐纳电压恒定,故上述等式可简化为:


图3 直流简化电路图


简化模型

电流源实际上指的是从输入电源获得并无损耗地传输到输出的电流。电流源可以被控制电压Vc向上或向下调节,而Vc逐周期设定电感峰值电流。控制器通过升压转换器开关电流感测电阻Ri来观测电感峰值电流,并以此工作。当Ri两端电压与控制电压匹配时,电源开关就被指示关闭。如果我们现在来考虑交流电路图,就要考虑电容及其寄生元件,如图4所示。

图4 交流模型使用跟电容模型相关的总阻抗Rac

在存在补偿斜坡的情况下,控制电压不再是固定的直流电压,而是斜率会影响终峰值电流设定点的斜坡电压。图5显示了终波形。到达峰值电流值的时间比不存在斜坡的情况下更快,就好像我们会人为增加电流控制感测电阻Ri一样。它有降低电流控制环路增益及降低连续导电模式(CCM)下两个极点的作用。当转换器过渡到DCM时,仍然存在斜坡,必须予以顾及。


图5 由于补偿斜坡的缘故,峰值电流并不等于控制电压除以Rsense

完整交流模型

既然我们已经推导出所有系数,我们就可以更新原先图4中中所示的模型。更新的电路图如图7所示。R1对应于等式(20)中的系数,并可推导出与输出电压调制直接成正比的电流。

图6 交流模型图


实际应用

我们将使用下面的值来检验我们的计算。这是一款DCM升压转换器,为22V压降的LED串提供恒定功率,详细参数参看附件。


图7 平均模型帮助验证工作偏置点及交流响应


图8 波特图确认了直流增益及极点位置

结论

方案开始时介绍如何推导驱动LED串的升压转换器的小信号响应。本文没有应用DCM升压转换器的完整小信号模型,而是推导简单的等式,描述采用不连续导电模式工作的LED升压转换器的一阶响应。尽管存在一阶的固有局限,简要分析获得的答案是足以稳定控制环路。在第2部分(实际考虑因素)文章中,我们将深入研究实施方案,并验证经验结果及与理论推导比较。

完整资料下载(包含详细公式推导及实际应用): //www.52solution.com/led-dl/6996

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次