处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔推出新一代世界级Kinetis 无线解决方案

飞思卡尔推出新一代世界级Kinetis 无线解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-09


【导读】2013年12月5日,德克萨斯州奥斯汀讯—飞思卡尔半导体公司 推出并发售一流的802.15.4/ZigBee无线解决方案,进一步扩展了其Kinetis 微控制器(MCU)产品组合。该解决方案适用于广泛应用,包括智能能源、家庭/楼宇自动化及家庭娱乐等,现已供货。  

  飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU系列,目的是满足与未来ZigBee 智能能源2.0和互联网协议规范息息相关的、不断增加的处理和存储器需求。新一代世界级Kinetis 无线解决方案的问世,通过对飞思卡尔广泛的物联网 (IoT) 产品组合的扩展,进一步增强了飞思卡尔的连接能力。  

  Kinetis KW2x无线平台集成了一个ARM Cortex-M4处理器和一个符合802.15.4标准的 RF收发器,并包含一个强大的功能集,是一款可靠、安全、低功耗的2.4GHz平台。  

无线连接的演进  

  随着物联网迅速成为现实,除了提供更强的处理能力和更高的存储器容量外,越来越多的器件还内置了无线连接,以满足市场需求。与市场上的同类器件相比,KW2x 无线平台可提供更强大的处理性能以及更大的闪存和RAM选项,可防止当标准规范发生变化时终应用被淘汰。借助Kinetis KW2x无线平台提供的512KB闪存和64KB RAM,设计人员无需回看绘图板便可快速升级特性。为了满足客户的灵活性要求,KW2x 还可提供64K的 FlexMemory 进行额外配置。  

  飞思卡尔KW2x无线平台可降低功耗并增加链路预算,提供业界的RF性能。该收发器配备天线分集,可增强RF可靠性,特别是在存在多路径干扰的情况下更是如此。802.15.4收发器可降低发射和接受功率,此外,其低功耗运行模式可优化能源使用。  

  KW2x无线MCU拥有独特的硬件辅助型双个人局域网 (PAN) 支持,使一个器件能够在两个ZigBee 网络间进行无线通信。该功能可消除对多个电台的需求,过去需要使用多个电台连接不同的家庭自动化和智能能源网络。  

  此外,飞思卡尔还集成了通常在高端处理器中才提供的高级安全特性,可满足用户对高级加密方法(包括密钥生成、安全存储器和篡改检测功能)的需求。安全闪存可防止非法访问或修改代码和数据,同时篡改检测功能可识别事件并异步清除安全RAM,生成中断,从而让应用固件能够执行包括系统复位在内的其他操作。加密加速单元可执行一组专门运算,提高加密/解密运算及消息摘要函数的吞吐量。  

Kinetis KW2x无线MCU的特性:

  •采用50 MHz ARM Cortex-M4内核  
  •低功耗  
  •高达512 KB的闪存和64 KB的SRAM  
  •FlexMemory选项,配备高达64 KB的 FlexNVM和4 KB的FlexRAM  
  •加密加速器和高级篡改检测功能  
  •集成了符合IEEE® 802.15.4标准的一流的电台  

无线电收发器的特性:

  •符合IEEE 802.15.4 2006标准的电台  
  •支持2.4 GHs ISM频段,以及2.36至2.4 GHz 医疗频段(MBAN)  
  •低RF功耗  
  •一流的的链路预算  
  •增强型特性,包括快速天线分集和双PAN支持  

全面的支持套件  

  无论选择哪款Kinetis KW2x无线MCU,嵌入式产品设计人员都可使用Kinetis MCU产品组合共用的工具和软件。ZigBee 协议软件无缝集成到Kinetis 开发工具中,可进一步加快产品开发速度。我们提供全面的支持套件,包括BeeKit 无线连接工具包、Freescale MQX软件解决方案及相关中间件,以及用于快速原型设计的塔式系统模块化开发平台。,此外,我们广泛的ARM生态合作体系还提供IAR、IDE等第三方开发支持。  

供货情况

  飞思卡尔Kinetis KW2x 无线MCU现已供货。  

关于飞思卡尔半导体

  飞思卡尔半导体是嵌入式处理解决方案的全球,提供业界的产品,不断提升汽车、消费电子、工业和网络市场。我们的技术从微处理器和微控制器到传感器、模拟集成电路和连接,它们是我们不断创新的基础,也使我们的世界更环保、更安全、更健康以及连接更紧密。我们的一些主要应用和终端市场包括汽车安全、混合动力和全电动汽车、下一代无线基础设施、智能能源管理、便携式医疗器件、消费电器以及智能移动器件等。公司总部位于德克萨斯州奥斯汀市,在全世界拥有多家设计、研发、制造和销售机构。  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18111次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次