处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Digi Connect Tank为单个远程储罐的无线监控提供解决方案

Digi Connect Tank为单个远程储罐的无线监控提供解决方案
来源:21ic 时间:2013-12-09

Digi International推出Digi Connect® Tank,这是一款完全集成的、支持移动电话的远程罐体液位监控解决方案。该方案适用于单罐、搬运箱和容器。Digi Connect Tank是Digi罐体监控解决方案系列中的产品,可以通过的罐体液位和位置数据经济帮助企业有效地管理单个远程储罐资产。

自动罐体数据和实时分析减少了在远程罐体处进行人工检测的需求。 借助这种自动化技术,只需较少的现场服务次数即可满足远程罐体的需求,从而限制了事故和保险责任成本,同时又能减少燃料和车队成本。实时分析可以实现可预测性更强的供应链,因此可以紧密监控和管理库存等级。库存等级的远程可见性确保了罐体不会枯竭或溢出,从而能够在需要的时候准确地为客户提供所需的信息。

“Digi Connect Tank极大减少了我们客户远程监控大量单罐的成本,”罐体监控解决方案提供商New Boundary Technologies的CEO Kim Pearson 说。“Digi Connect Tank是一种适用于单个远程储罐的全集成解决方案,可以让我们满足巨大的市场需求。该产品易于安装,且使用起来经济有效,能够让客户快速实现投资回报。”

Digi Connect Tank十分适合石油、废油、化学品、水、废水、农业和其他库存液位监控应用。 它采用了CDMA和3G GSM蜂窝网技术,一个Massa Products Corporation的非接触式液位集成超声波传感器,集成GPS,耐用的NEMA 4X外壳和较长的使用寿命(正常情况下可使用2-3年)。

Digi Connect Tank将数据流无缝集成至Etherios™ 的 Device Cloud,可以让企业使用任意应用程序快速连接和管理他们的远程资产。通过Device Cloud的开放式架构,可以十分方便地与任意设备连接,为企业提供了一个安全的平台,从而让企业可以在云端远程管理和控制他们的设备。利用Device Cloud的API,Digi Connect Tank能够根据需求报告数据(如低级警报),从而限制了成本高昂的移动蜂窝数据费用。

“Digi Connect Tank凭借丰富的现场经验满足了我们在市场中发现的这一独特需求。单个远程储罐的监控十分昂贵、低效和危险,”Digi International销售高级副总裁Kevin C. Riley说到。“Digi Connect Tank可以让客户轻松便利、经济高效地连接到单个远程储罐,从而改变了远程储罐监控的传统模式。 这款产品是我们罐体产品系列中的高性能产品。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次