处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大品佳集团WiFi、蓝牙、ZigBee三大无线通信方案

大联大品佳集团WiFi、蓝牙、ZigBee三大无线通信方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-06


【导读】近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大的提升人们的工作效率和生活质量。在各种各样的无线通信应用中,Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee这三种无线通信技术已成为非常流行的通信标准。为此,大联大品佳集团携Microchip、NXP推出多种常用通信协议的多种解决方案。  


 2013年12月06日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳集团推出基于Microchip和NXP产品的Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee三大无线通信解决方案。Microchip的Wi-Fi和BlueTooth方案提供了针对任何XBee插座的、经机构认证的直接连接。为了简化设计,模块中集成了协议栈,可通过简单的ASCII命令进行配置,并可通过串行接口轻松连接任何MCU。NXP JN5148是推出的第三代超低功耗、低成本的无线微控制器,目标方向为802.15.4与ZigBee PRO的应用。  

三大技术对比

  上图是三种技术的对比,从功耗和速度方面可看出各有各的优势。其中Zigbee是功耗小的方案,同样的电池Zigbee方案可用几个月,蓝牙可用几周而WiFi顶多几天,但低速率的传输速度是的劣势。相比来说WiFi的传输速度高,无线信号覆盖面积,同样的环境中蓝牙15m左右,WiFi可达100m。  

  三种协议参数对比  
  WiFi与蓝牙两种连接方式的集成将给用户带来更好的体验,用户在使用无线连接时,不必手动搜索以及选取连接方式。基于Microchip的组合模块会自动完成任务,在短距离情况下可以通过蓝牙或者WiFi直连实现,无需网络覆盖;而如果距离稍长,可以通过WiFi无线网络进行。在ZigBee和蓝牙的关系上。ZigBee联盟认为ZigBee和蓝牙是互为补充, 而不是互相竞争。比较了蓝牙和ZigBee的各项技术指标,说明将两者相结合具有较好的发展前景。  




NXP产品的ZigBee的无线通信解决方案    

  大联大品佳集团代理的NXP公司在2010年收购在智能电表、环境、物流和消费类市场的无线应用领域中的低功耗射频解决方案供应商Jennic公司。此次收购将Jennic公司先进的802.15.4和Zigbee低功耗射频解决方案产品与恩智浦广泛的高性能混合信号产品相结合。两者共同为恩智浦提供了针对新兴技术的全面的无线半导体平台,这些新兴技术包括电子计量、智能照明、楼宇自动化、资产追踪和设备远程控制。结合NXP的Jennic无线产品、Cortex M系列32位MCU及GreenChip  照明驱动IC等之大成, NXP公司推出了智能照明解决方案---应用这个技术的每一颗灯都有其独立的IP地址,可以通过智能手机、移动互联终端、智能家居控制面板、电脑等产品来对灯光进行开关,调光,变色等功能的控制。  


  JN516X  
  JN5148是NXP Jennic推出的第三代超低功耗、低成本的无线微控制器,目标方向为802.15.4与ZigBee PRO的应用。JN5148芯片集成了一个32bit RISC处理器,4-32Mhz主频根据应用软件可以调整,它包含完全兼容2.4GHz 802.15.4标准的收发器、128KB ROM、128KB RAM以及UART、SPI、IIC、DIO、ADC、DAC等丰富数字与模拟量外设接口。高达128KB的RAM,允许客户运行Zigbee PRO协议栈以及客户的应用程序。低至18mA的工作电流,一个纽扣电池完全能够满足应用需求。
此外,JN5148在第二代的JN5139基础上也增加了很多的其它特性。  


  框架图  
  N516X 系列产品及评估板也已经在2013年初的美国国际消费电子展(CES)上进行展示,其评估套件专为使用恩智浦JN5161、JN5164或JN5168无线微控制器而设计。这些微控制器采用增强型32位RISC处理器,具有一流的存储器选择——高达256 KB的嵌入式闪存、4 KB片上EEPROM和32 KB RAM。JN516x系列器件还包括IEEE802.15.4 2.4-GHz收发器和广泛的模拟和数字外设。  
  JN516x评估套件提供系统开发所需的所有构件,包括一系列无线载板、插入式扩展板、USB连接器、一个遥控器、一个经过专门编程、运行增强型OpenWRT固件的互联网路由器以及完整的软件设计套件。该全面的开发套件可以轻松使用ZigBee、JenNet-IP或RF4CE设计物联网解决方案。  

相关阅读    

  联想推出全球首款双操作蓝牙4.0和专属2.4GHz无线鼠标  
  腾达携手智能手机展示11AC 5G Wifi无限魅力  
  高通为主流家电和消费电子产品推出低功耗WiFi平台  





基于Microchip蓝牙模块解决方案    

  大联大品佳集团代理的Microchip宣布新增Bluetooth产品包括PIC32蓝牙音频开发工具包(包含模块、协议栈和编解码器),以及集成协议栈的XBee引脚兼容插座模块。Microchip还增加了低功耗2.4 GHz无线收发器,次同时支持IEEE 802.15.4和专有数据传输速率(从125 kbps至2 Mbps),其中包括ZigBee、MiWi及其他专有协议。  


  Bluetooth的PIC32蓝牙音频开发工具包,建立在Microchip现有集成协议栈的蓝牙音频模块,以及一个全新经机构认证的低成本蓝牙HCI收发器模块的基础上。蓝牙音频模块具有为PIC32定制的标准无线AVRCP和A2DP蓝牙配置文件,以及诸如SBC、AAC和MP3等标准和先进音频编解码器。此外,该工具包可以用于Microchip的现有Made for iPod和Android协议栈。这些器件构成了一个可高度定制、极为灵活的强大的多用途开发平台。  

  Microchip的新一代的2.4 GHz IEEE 802.15.4 MRF24XA无线收发器的工作电压范围极低(为1.5至3.6V),接收功耗仅为13 mA,从而使电池使用寿命可长达数年。这也是Microchip款可同时支持IEEE 802.15.4和专有数据传输速率(从125 kbps至2 Mbps)的无线收发器,支持ZigBee、MiWi及其他专有协议。  

Microchip WiFi模块相关方案

  Micorchip ZigBee及Sub-Ghz产品列表  
  Microchip的低功耗MRF24WG0MA/MB模块能够以54 Mbps的所有IEEE 802.11b/g数据传输速率来连接,是Microchip首款支持5 Mbps持续吞吐量的器件。这为Microchip的现有Wi-Fi模块用户提供了一个引脚兼容的迁移路径,帮助他们获得更高速度或增强的接入点兼容性,以及更多的功能。  
  Microchip的RN XV系列Wi-Fi和蓝牙插座模块提供了针对任何XBee插座的、经机构认证的直接连接。为了简化设计,模块中集成了协议栈,可通过简单的ASCII命令进行配置,并可通过串行接口轻松连接任何MCU。  


  Microchip Wi-Fi 产品列表  


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次