处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

晶晨Cortex-A9四核+Mali 450八核“顶配”平板方案

晶晨Cortex-A9四核+Mali 450八核“顶配”平板方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-05

【导读】12月3日下午 ,昂达携手晶晨召开发布会推平板新旗舰V975m,搭载Cortex-A9四核处理器M802以及Mali 450 八核GPU“顶级配置”,号称史上强四核平板,其999/16GB的价格更是在中国四核平板市场掀起层层波浪。为什么说M802是史上强四核,下面小编就为你详细揭秘。

晶晨M802开发背景

早在今年3月份的时候,晶晨就曝光了一款即将推出的四核芯片,当时是叫AML8726-M8(现在正式型号是M802),并宣称将会在4月发布。不过此后却一再跳票,瑞芯微的RK3188四核都卖了好几个月了,晶晨的四核直到现在都还没有上市。不少人开始质疑晶晨的四核是不是出了什么问题?

相信大家都还记得,晶晨的Cortex-A9单核AML8726-M芯片以及Cortex-A9双核AML8726-MX都是抢在所有竞争对手之前 推出的。虽然抢对了时间节点,市场表现也非常不错,但是问题也有不少。正因为急于抢时间节点,所以很多优化没有跟上,表现比较突出的就是功耗和发热等方面 的问题,比如首款采用AML8726-MX双核的蓝魔W17Pro,同时也是国内首款A9双核平板,刚一上市就受到了众多消费者的追捧,可随之而来的机器 发热问题却使得消费者比较失望。虽然后续通过更新固件得以解决,但是还是造成了一些不好的影响。

所以,晶晨此次痛定思痛,坚持以“给消费者极致体验”为标准,将产品做得出色、稳定,各项优化做得到位之后,才会推向市场。

强四核 不畏PK

在12月3日下午的昂达&晶晨平板新旗舰联合发布会上,晶晨半导体销售副总监李明对“顶配四核”做了图文并茂的解说,我们来看看他是怎么解释“顶配”四核的。


图.晶晨销售副总监李明解读“顶配四核”

没有太多文字的渲染,直接用数据说话,简洁明了。


4、成本优势突出 产品好而不贵

前面关于M802的性能方面已经是介绍的比较清楚了,从中不难看出这款芯片应该属于目前四核芯片当中强的一款芯片。不过产品虽好,价格也很关键。毕竟现在的四核市场已经被其他厂商占了先机,要想在众多四核当中脱颖而出,产品一定要有较高的性价比。

如果是搭配非视网膜屏产品,M802的外围成本比晶晨MX双核还要底几块钱人民币。

如果是搭配视网膜屏的产品,M802的外围成本比其他同类型四核产品还要低几个美金。

而具体到芯片价格上,晶晨M802作为顶配四核,但是价格也并不贵,上市价格会与目前市场上的主流A9四核相持平。

另外M801作为一款高配普及型四核,其价格将更具性价比。而与M802不同之处主要在于,M801不支持64位DDR,但是其性能并不比M802差多少。

5、共板设计减少下游集成商开发周期

在芯片设计上,晶晨m801m802以及明年上半年即将推出的m803m805是pin to pin的,这对于下游的集成厂商来说,无疑是一个好消息。这给开发商带来的优势是:只需要设计和制作一块PCB,就可以搭配任意一款芯片,可快速实现共板设计。可以满足不同地区、不同客户的需求。

例如有的发达地区可能需要四核,而不发达国家需要双核的产品。这个对于集成商来说在时间上和资源利用上都是节省的,限度的保证了资源的利用,缩短了研发周期,而且使得采购的成本也降低了,因为他只需设计一块PCB板就可以应用四款不同的芯片。同时这也也限度的减少了产品上市所需的时间。

关于Amlogic

Amlogic 晶晨半导体是一家的无晶圆片上系统(SoC)半导体公司,为高清多媒体、3D游戏和互联的消费电子产品,包括:平板电脑、数字电视、机顶盒、数码相框和MID,提供开放的平台解决方案。Amlogic 一直致力于将专有的高清多媒体处理引擎和系统IP集成到业内的CPU和图形处理技术中,为的消费电子OEM和ODM提供半导体(IC)解决方案。


2、全球强的8核Mali 450图像GPU,更强5倍

衡量一款芯片的性能,光看CPU的参数是不够的,GPU也同样重要。比如说现在有些四核芯片虽然是采用的Cortex-A7四核,CPU性能并不是非常突出,但是却采用了性能非常出色的PowerVR SGX544 MP2 GPU,这也为这款芯片带来了不少加分,整体的性能表现不错。现在的平板用户对于屏幕分辨率要求越来越高,同时很多软件、大型的3D游戏要想流畅运行,这些都需要强大图形处理器GPU的支持。

从前面“晶晨四核为何一再跳票”的介绍当中不难看出,晶晨对于GPU这一块也非常的重视。晶晨两款四核芯片M801和M802都采用了8核的Mali-450 GPU。这应该是目前四核A9芯片当中,GPU配置的一款芯片。

虽然现在市场上已经有了三星Exynos5410八核,联发科的MT6592八核,但是在实际应用方面,目前绝大多数的软件常用到的只有两个CPU,其他的几个CPU则很少会用到。除了跑分能够更加漂亮一些之外,对于实际体验来说,与主流的A9四核相比并没有太大差别。但是这里的8核GPU却不一样,因为它们都能够全部用上。据称其性能将会是四核Mali-400的5倍左右。

M802与X31、X3188、Tegra3以及X8382 PK GPU性能


3、先进的台积电28nm HPM 制程工艺,功耗更低

提高芯片的制程工艺,试试先高性能与低功耗的方法。m802/采用台积电先进的28nm HPM 工艺,芯片集成度更高、单位面积更小,功耗及发热也进一步降低,让新品发挥2.0GHz强劲性能的同时,具备超长的续航能力。


制程工艺与功耗、速度之间的关系

相比之前的晶晨MX双核,虽然M802的CPU和GPU核数翻了一倍,同时CPU主频提高到了2GHz,但是其功耗只有MX双核的60%左右。在这一点上,台积电的28nm HPM工艺起到了很多的作用。同时晶晨还采用了自家的电源管理芯片,DVFS动态电压频率技术的应用也使得功耗得到了较好的控制。同时晶晨也有了自家的电源管理芯片,DVFS动态电压频率技术和ultra-low-power (ULP)的应用也使得功耗得到了较好的控制。

1、性能顶峰2.0GHz超高主频,跑分超越30000分。

晶晨M802四核处理器单核主频速度高达2.0GHz,是全球四核平板电脑的性能顶峰。相比目前市售其他四核处理器的近三倍!在安兔兔性能测试中,跑分高达30000分,超越全球几乎所有的四核处理器。


架构、主频、制程及跑分PK


M802与X31、X3188、Tegra3以及X8382 PK CPU性能

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次