处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推高性价比解决方案 助力802.11 WLAN测试

泰克推高性价比解决方案 助力802.11 WLAN测试
来源:EEWORLD 时间:2013-12-05

如今,我们身边有许多支持Wi-Fi的无线设备,比如手机、平板电脑等等,可以说Wi-Fi无处不在,无线技术让生活变得更加便捷。然而,随着市场对无线设备的需求量与日俱增,在要求无线设备的成本降低的同时,还要求支持更大的带宽(第五代无线局域网通信标准802.11ac对设备带宽的要求达到了160M),继而对测试测量仪器的要求也就越来越高,这个“要求高”主要体现在性价比上:仪器性能要提高,同时测试成本还要降下来以满足整体成本下降的市场要求。针对以上矛盾,泰克于11月20号推出超宽带WLAN测试测量解决方案,主要包括:MDO4000B系列混合域示波器、165 MHz实时捕获带宽的RSA5000B系列频谱分析仪、SignalVu-PC软件等可选件。据悉,此次推出的产品主要是在对其混合域示波器、高性能示波器和频谱分析仪产品系列进行升级的基础上增加了大量新功能。

宽带宽快实时功能的802.11ac频谱分析仪

RSA5000B系列频谱分析仪可提供165 MHz的采集带宽,这一更宽带宽支持802.11ac标准中的新160 MHz带宽要求,具有性能的实时特性,频谱处理速度达到超过390,000谱/秒。同时,其100%截获概率的短信号持续时间也缩短了,同类的2.8微秒,保证了即使是短的信号也能被发现、当作触发条件以及被保存,从而小化频谱管理应用中的截获时间。“它实时的功能非常特殊,一般的频谱仪只能叫频谱仪,我们的RSA5000B能把很长的时间内所有发生的频谱事件都抓下来,一般频谱仪做不到的。”泰克公司大中华区市场营销经理宋宏平先生说到。

泰克公司大中华区市场营销经理宋宏平先生

性能显著提升、带有集成频谱分析仪的示波器

MDO4000B系列混合域示波器是对MDO4000示波器的升级,与业内宽带宽的泰克SignalVu-PC矢量信号分析软件连接使用,可支持WLAN 802.11 a/b/g/j/n/p/ac深度测试。

从硬件的角度来讲,MDO4000B系列混合域示波器是一个频谱仪和示波器结合在一起的产品,通过泰克分销产品部行业渠道开发经理孙勇的现场演示可以看到,其矢量信号分析的功能与频谱仪是完全一样的。另外,可以同时进行测试频谱和信号分析也是MDO4000B的一大优势,这得益于其高达1GHz的采样带宽。MDO4000B侧重于解决测试带宽问题,以及客户的灵活度的问题。对于MDO4000B的应用,宋宏平先生概括为三个方面:一是做嵌入系统里面的链条,测试嵌入系统里面混合信号以及它们的相关关系,任何一个数字,或者某一个干扰信号,或者这个数字的脉冲信号,对模拟电路上的影响程度都可以在MDO4000B上一目了然地显示出来。二是由于其相噪性能较先前版本改善了多达20dB,所以能够胜任常规的射频测试。三是宽带应用,适用于超宽带的应用,目前直观的就是Wi-Fi应用。

相比于先前版本,MDO4000B的提升和改进主要体现在:1.无杂散动态范围(SFDR)的保证值和典型值从原来的55/60dBc改善至60/65dBc,让用户在进行杂散信号搜索时更有信心。2.相噪性能改善了多达20dB,支持近载波 (close-in) 杂散测量和相位噪声评价。3.矢量校准的I&Q数据支持高精度调制和矢量测量。4.RF采集时间加倍——从79 ms增加至158 ms,支持与仪器其余部分的更长时间关联,以及多个调制数据组的捕获和分析。5.更低的频率限制——低端从50 kHz降低至9 kHz,支持在国际标准规定的频率范围内进行EMI诊断。

据悉,虽然内置频谱分析仪的部分指标达到中档频谱仪的水平,而且在矢量信号分析性能上表现不俗,但是MDO4000B的起步价格不到市场上经济型频谱分析仪的价格。“MDO4000B相比其代产品,性能上得到了显著的提升,尤其是频谱仪相噪指标和矢量信号分析能力,而价格基本不变,确实在目前同类产品中实现了性价比。MDO4000系列到目前已经卖出了500台,对于升级后的MDO4000B的销量,我们相信在今年会有所增长。”宋宏平先生如是说道。 此次泰克推出的产品旨在为电子工程师在其产品设计中集成802.11 a/b/g/j/n/p/ac提供强大且经济适用的各种工具,可以在无线技术领域的芯片研发、模块设计、终端设计等不同层面的测试测量中提供高性价比的支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22006次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15873次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15829次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14012次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11688次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9287次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次