处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克前沿相干光测试解决方案亮相亚洲光纤通信与光电国际会议

泰克前沿相干光测试解决方案亮相亚洲光纤通信与光电国际会议
来源:21ic 时间:2013-12-04
泰克公司在亚洲光纤通信与光电国际会议 (ACP 2013)上展出了其前沿相干光测试完整解决方案,其中包括宽带OFDM光通信系统测试解决方案、400G/1Tbps多载波相干光调制方案以及40G/100G光通信一致性解决方案。

移动和云计算技术的迅猛发展快速推动着对远程光通信带宽的需求,导致了利用基于相干光技术的基础设施新设计涌现,而这种迅速崛起的通信技术正在面临测试技术和方法带来的挑战。泰克作为能够提供完整相干光测试系统(从信号发生到调制、采集和分析)的测试和测量供应商,为本次大会带来了业界前沿、完整的相干光测试解决方案。

在大会现场,泰克专家向与会观众介绍了泰克宽带OFDM光通信系统测试解决方案,这是一套结合了泰克推出的AWG70000任意波形发生器与高带宽的DSA73304D数字荧光示波器组成的无缝测试解决方案。AWG70000采样率高达50 GS/s、带宽高达20 GHz,可以直接生成现代相干光通信系统要求的IQ基带信号,而DSA73304D高达33 GHz的带宽、100 GS/s采样率,以及PDOJET专业抖眼图动测试软件、SignalVu(OFDM)信号分析专业软件,完美满足了接收机测试对高带宽、高性能示波器的要求。

泰克专家还在现场向业界专业人士演示了支持400G/1T的高速光信号测试平台(复杂光调制信号测试,用于相干光信号、OFDM信号传输领域),以及发射机和相干接收机(ICR)的全套测试。该全套测试设备包括OM5110高级偏振复用参考相干光源、OM2210相干接收机(ICR)校准源和OM4106D相干光波信号分析仪(光座),组成了支持400G/1T多载波相干光调制测试的理想平台。

泰克同时展出的还有由业内的16位分辨率采样示波器DSA8300、屡获业界殊荣的BSA286C BERTScope误码率分析仪和CR286时钟恢复仪以及PPG3204并行误码发生器组成的40G/100G完整光通信一致性测试解决方案。同期,泰克产品线专家Dave Slack在大会上发表了“400G/1Tb及以上相干光通信测试挑战及技术演进”的主题演讲。演讲中,Dave分享了当前相干光系统在全球应用中的技术现状,以及在产生均衡波形、超级通道采集(acquiring super-channel)、多载波扫描(Multi-Carrier Scanning)等技术实现中的挑战与泰克测试解决方案。

泰克的产品展示和400G/1T的高速光信号测试平台的演示给与会业界人士留下了深刻印象。“现在100G的相干光通信系统已经获得部署,但400G及更高速的系统架构还在研发和标准化之中,解决方案比较多,这些方案在载波数量、载波间隔以及使用的调制方式上还存在很大的差异性,这就对测试系统提出了更高的要求——除了能满足极高的测试高性能指标,还需要足够灵活以支持这些不同系统参数的任意组合测试需求。”北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室副主任、博士生导师徐坤教授在观看演示和产品展示后,与泰克现场专家交流时指出,“泰克作为能够提供完整相干光测试系统的测试方案主要供应商之一,在实现业界的测试指标性能同时,还提高了测试的灵活性,这点很好地符合了当前相干光通信系统测试的实际需要。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次