处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推面向嵌入式设计工程师的802.11 WLAN测试解决方案

泰克推面向嵌入式设计工程师的802.11 WLAN测试解决方案
来源:21ic 时间:2013-12-02
泰克公司近日宣布,对其混合域示波器、高性能示波器和频谱分析仪产品系列进行升级,同时增加大量新的功能,为电子工程师在其产品设计中集成802.11 a/b/g/j/n/p/a连接支持提供强大且经济适用的各种工具。这些新WLAN解决方案旨在满足将Wi-Fi支持集成从家用电器到工业设备等各种应用的不断增长的市场需求。

这些新WLAN工具涵盖众多产品,它们共同提供了市场上价值、方便的802.11 a/b/g/j/n/p/ac测试和调试解决方案。此外,泰克公司还推出了对其用于无线和RF(射频)测试应用的仪器与软件解决方案系列的许多重要增强,包括:

· 推出了频谱分析仪性能得到显著改进的MDO4000B系列混合域示波器,使之能够用于热门的无线应用领域,例如从医疗和汽车到家电和消费电子等许多领域。由此,泰克提供了全球首个和一个能够通过单一仪器采集时间相关的模拟、数字和RF信号的混合域示波器。

· 推出了提供165 MHz实时捕获带宽,同类产品的100%截获概率短信号持续时间的RSA5000B系列频谱分析仪。这一更高带宽对测试许多应用(包括高性能802.11ac信号)是必不可少的(参见另外新闻稿)。

· SignalVu-PC软件包含与MDO4000B系列混合域示波器实时连接和支持802.11a/b/g/j/n/p/ac发射机测量的新选件。

· 针对RSA5000B、RSA6000和SPECMON频谱分析仪,增加了802.11a/b/g/n/ac发射机测量的新选件。

· 使MSO/DPO70000系列和DPO7000系列示波器支持WLAN的SignalVu选项。

这些新发布使泰克拥有业内的混合域WLAN测试解决方案。工程师大多使用示波器来调试其嵌入式设计中的模拟和数字电路,但可能对WLAN和RF测试设备经验不多或全无经验。有了MDO4000B,工程师就能利用单一工具来验证和调试复杂的元件级与系统级问题,它无需太多学习、易于使用并且价格比使用多台仪器的价格低很多。

“随着物联网的出现,越来越多的产品都支持WLAN连接,它们全都需要通过一致性测试”,泰克公司源分析仪产品线总经理Jim McGillivary表示,“市场对跨越产品生命周期所有阶段的更佳WLAN测试解决方案的需求是巨大的。我们以竞争对手产品一半的价格和更出色的可用性满足了这一需求。”

泰克致力于降低成本的一个例子是MDO4000B与SignalVu-PC之间的实时连接。工程师能够将MDO4000B变为具有全套脉冲、频谱和调制测量与显示功能的矢量信号分析仪,而无需使用单独的专用设备。实时更新特性提供不断更新的测量结果,无需人为干预。另外该解决方案还提供行业的捕获带宽(低1GHz),具有出色的信号质量,同时WLAN测量预设使初始仪器设置更迅速和更简单。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16004次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次