处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IEEE通过低频窄带电力通信和智能电网应用标准

IEEE通过低频窄带电力通信和智能电网应用标准
来源:电子工程网 时间:2013-11-29
IEEE 1901.2旨在规定数据速率高达500kbps且传输频率小于500千赫的安全电力通信

今日,致力于技术发展和造福人类的世界专业技术协会IEEE宣布,IEEE P1901.2《智能电网应用低频(小于500 千赫)窄带电力线通信(PLC)标准》获得通过。作为此项标准的发起人,IEEE通信协会的电力通信标准委员会成功推动了这项标准获得通过。

IEEE低频窄带电力通信工作组主席吉姆·里克雷尔说,“通过专门对于数据传输速率高于300kps的增强,及强制性的差分和鲁棒的相干调制的使用,IEEE 1901.2标准提高了低频窄带电力线通信的性能。低频窄带正交频分复用(OFDM)电力通信不仅应用于能源行业,从全球范围来看,它的应用范围也已经扩展到了工业自动化、交通、路灯照明、矿业、医疗应用以其他行业。”

2013年8月,IEEE 1901.2轮投票的成功通过标准的终通过奠定了基础。IEEE 1901.2初是为现代的智能电网设计的,它是对通信技术和智能电网安全框架的技术和创新的整合。IEEE P1901.2主要由三大内容组成:物理层(PHY)/媒体访问控制层(MAC)、共存和电磁兼容性(EMC)要求,它为所有类型的低频和窄带设备平衡、高效地使用PLC渠道提供支持。标准还详细定义了在同一频带中运行的各项标准技术的共存机制。

IEEE低频窄带电力线通信工作小组副主席、意法半导体公司工业与电力转换部特别项目总监奥列格·洛格维诺夫说,“IEEE 1901.2标准从草案到后成功通过包含了整个IEEE 1901.2工作组在过去两三年里对这个标准所付出的很大的努力。我由衷祝贺整个工作组所取得的这一里程碑的成就。这项标准对于半导体制造商、仪表系统制造商、软件开发商、服务提供商以及电力公司的技术发展来说至关重要。”

IEEE1901.2规定了数据速率高达500kbps且传输频率小于500千赫的安全电力通信应用。该标准讨论了在城市和远距离(数千公里)的农村通信中,低频窄带PLC技术在变压器和电表间低于100伏的低压电线上运行,通过变压器低压到中压(从1000伏到72千伏)以及通过变压器中压到低压的问题。

欲了解IEEE低频窄带电力线通信工作小组的更多信息,请登录//grouper.ieee.org/groups/1901/2/。

IEEE 1901.2标准将于2013年12月6日正式发布,届时可登陆IEEE Standards Store购买。




热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次