处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel联合业界共同拓展工业传感器应用

Atmel联合业界共同拓展工业传感器应用
来源:EEWORLD 时间:2013-11-26

Atmel与第三方传感器供应商和传感器融合软件开发商建立合作伙伴关系,进一步拓展其工业传感器中枢平台

•  用于打造更高智能的移动传感器中枢、联网设备和可穿戴式设备,并加快物联网应用的研发速度。
• 与的传感器及传感器软件厂商建立合作伙伴关系,为嵌入式系统设计师提供了终极的设计灵活性。
• 通过结合超低功耗 SAM D20 Cortex M0+内核和传感器及传感器软件厂商的技术,提供完整解决方案。

中国北京,2013年11月22日—全球微控制器和触控解决方案领域的Atmel®公司(纳斯达克:ATML)今日宣布已与众多业内的传感器及传感器融合软件厂商建立合作伙伴关系,以便加快嵌入式系统设计师打造更高智能的联网设备,其中包括移动传感器中枢、联网设备、可穿戴式设备和物联网应用。此外,Atmel正在拓展其传感器中枢解决方案,推出了SAM D20 Cortex M0+,它是一款超低功耗、高性能、灵活的内核,用于包括专用触控输入硬件在内的众多智能外设,同时提供一系列适合上述应用的通信功能。

Atmel拓展了其与传感器厂商的合作伙伴关系,让设计人员能够在一系列广泛的传感器产品中进行灵活选择,其中包括博世、Intersil、Kionix、MEMSIC和Sensirion。此外,Atmel还与Hillcrest Labs、Sensor Platforms等众多的传感器融合软件提供商建立了合作伙伴关系。借助这些合作伙伴关系以及它们的技术,客户能够使用内含移植固件的Atmel MCU,从而大幅缩短开发时间。Atmel的合作伙伴现已能够提供兼容Atmel开发环境的软件解决方案。此外,Atmel的合作伙伴还将提供兼容Atmel Xplained开发板,用于加快原型设计过程,从而让客户能够利用QTouch触控传感器、低功耗无线连接、图形用户界面(GUI)等Atmel技术为IoT市场提供完整的解决方案。

Atmel的传感器中枢解决方案整合了来自多个传感器和传感器类型的输入,如加速计、磁力计、陀螺仪以及用于监测光线、色彩、温度、压力、湿度及其它众多参数的环境传感器。它们提供实时的方向、定向和倾角数据,可显著提升游戏、导航、增强现实、情景感知等应用的性能。Atmel在低功耗领域的地位使得“长时开启”式传感器系统成为可能,因而能够催生出一系列广泛的新型应用。
据市场分析公司BCC Research预测,2016年,全球传感器市场的规模有望增至近915亿美元。随着越来越多的传感器被整合到当今的物联网、手机、平板电脑、超极本、游戏设备、消费电子、可穿戴式设备和医疗应用中,市场中出现了一种日益增长的需求,即利用一个融合传感器数据的独立微控制器来减轻应用处理器的负担。Atmel的全新传感器中枢解决方案包含一个高效、超低功耗、可减轻应用处理器负荷的SAM D20 Cortex M0+内核,是电池供电型设备的理想选择。

Atmel的传感器中枢解决方案可为设计人员提供灵活的操作系统(OS)能力,支持Windows、安卓和实时操作系统(RTOS)。

Atmel公司高级副总裁兼微控制器事业部总经理Reza Kazerounian博士表示:“随着当今消费电子设备中传感器的不断增加,而且用户希望它们能够运行更长时间,低功耗已成为电池供电型设备的关键因素。SAMD20是该系列众多器件中首款专为传感器中枢量身定做的内核。通过将我们的超低功耗MCU、经过优化的特性和灵活的研发生态系统与同类的传感器和传感器软件结合在一起,客户将能打造出各种独特和差异化的产品。我们非常高兴能与合作伙伴一同为客户提供的解决方案。”

基于SAM D20 Cortex M0+的MCU是基于Atmel在嵌入式Flash MCU领域积累的几十年创新和经验的基础之上。此款MCU采用一项名为“Event System”的技术实现超低功耗,该技术允许各个外设不通过CPU直接相互通信。此外,该系列MCU还通过一个创新型串行通信模块(SERCOM)实现外设灵活性,该模块可完全通过软件配置,用于处理I2C、USART/UART和SPI通信。后,该系列MCU提供16K至256KB的内存密度,并提供32、48和64针QFP和QFN封装选择。

供货信息

Atmel的基于SAM D20 Cortex M0+的传感器中枢解决方案现已开始供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次