处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

欧洲智能卡协会:智能卡全球发展 NFC应用占主流

欧洲智能卡协会:智能卡全球发展 NFC应用占主流
来源:一卡通世界 时间:2013-11-25
    欧洲智能卡协会Eurosmart,19日在巴黎卡展公布一系列的产业数据,在2013年,至少有2.5亿SE安全元件使用在NFC设备当中。到2014年,这个数字将增长64%到4.35亿。
  
  2014年,SE安全元件需求的增长速率将会降低,Eurosmart预计2013年出货量是2.65亿,较之2012年的1.5亿,增长率是76.7%。
  
  Eurosmart在之前并没有将SE安全元件的应用类型进行分类,但是从2012年三星手机开始批量装入NFC功能,植入SE安全元件之后,Eurosmart也开始意识到SE应用领域的分类。
  
  在GSMA大会当中,曾预测今年的NFC-SIM卡出货量是8000万张,金雅拓作为全球的NFC-SIM供卡方,也认为今年NFC-SIM卡的出货量能达到8000万张。如果按照NFC-SIM与手机内置SE计算,那么全球30%的SE应用在NFC-SIM当中,其余70%则内置于NFC智能手机。较之2012年,嵌入式SE的比例是80%,NFC-SIM的只有20%的SE占有量,而2012年的NFC-SIM卡出货量是3000万张。
  
  Eurosmart主席兼金雅拓战略合作执行官OyvindRastad就表示,Eurosmart的企业不希望看到任何明年SE安全元件出货量放缓的迹象。数据的提供者包括全球各大卡商,如金雅拓、欧贝特、捷德、SafranMorpho,以及主要的NFC安全生产厂商如金雅拓、英飞凌。
  
  除了NFC这一块,Eurosmart还对智能卡方面进行了预计。非接触式金融IC卡和其他非接触式IC卡的出货量今年有大幅的增长。双界面金融IC卡2013年将突破5亿,较之2012年增长了30%。并且双界面卡在银行芯片卡发放总量当中,占比是三分之一。
  
  而在其他非接触卡方面,如政府身份证、交通卡也将持续增长。今年所有的非接触卡出货量将达到9.3亿张,同比增长23%,其中包括金融卡、电子驾照、电子身份证、交通卡等。
  
  非接触智能卡的增长将推动NFC手机和NFC应用的发展,其中包括终端,由于频段相同,支持NFC读取的,同时可以支持非接触智能卡读取。智能卡与NFC两者可谓相辅相成。
  
  由于沃达丰和AT&T等运营商的发力,全球NFC-SIM卡用量剧增。Isis的全美推广也预示着NFC方面将有大发展。另外日本、韩国、西欧将有更大的卡需求。
  
  Eurosmart预计今年全球有50亿张,8000万张NFC-SIM卡是其中非常少的一部分,低比例的嵌入式SESIM卡使用量,主要还是用于市场培育。
  
  在NFC手机提供上,不仅仅三星在推动NFC的嵌入,黑莓和HTC等都成为产业的有力推动者。金融领域,三星与Visa和万事达都有支付合作,在年终前,预计有一两个项目正式商用,而地点,很大可能是澳大利亚。
  
  另外谷歌钱包2011年推出以来,全球推广效果不佳。而美国第三大运营商Sprint上月推出了嵌入式芯片的PinsightTouch平台。
  
  HTC则在中国推行全终端NFC支付,近更多的开发俄罗斯市场。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次