处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

东芝TX04系列微控制器助力打印机等电机控制应用

东芝TX04系列微控制器助力打印机等电机控制应用
来源:21ic 时间:2013-11-25

东芝公司近日宣布,该公司已经为多功能一体机和打印机等设备的电机控制应用推出了基于ARM Cortex™-M4F内核的新TX04系列微控制器:“TMPM462F15FG”、“TMPM462F10FG”、“TMPM461F15FG”和“TMPM461F10FG”。样品将从2013年11月开始提供, 预计到2014年春季开始批量生产。

开发多功能一体机和打印机等设备的尖端电机控制应用,要求微控制器拥有大容量闪存ROM、多个通信通道和内置高分辨率传感器的接口。

即将推出的新型微控制器多可整合1.5Mbyte闪存ROM、193Kbyte SRAM、20个串行接口通道和1个20通道12位高分辨率模拟/数字转换器。这确保通过单个微控制器就可以进行电机控制,无需任何外部存储器和I/O扩展,简化了设计和降低了成本。内置的一个闪存ROM可以加快数据传输速率,从而提高处理性能。

这个产品系列提供不同的闪存ROM容量和封装,让客户可以根据系统要求进行选择。

新产品的主要功能

CPU:Cortex™-M4F;工作频率是120MHz

两种不同的闪存ROM大小:1.5Mbytes和1.0Mbytes

两种不同的封装:176引脚和144引脚

丰富的通信功能:20个串行接口通道

一个20通道12位模拟/数字转换器

音频视频系统的远程控制电路和CEC[1]

应用

多功能一体机和打印机等电机控制应用;音频视频系统和数字消费电子产品;办公设备;和电脑外围设备。

样品价格和出货时间

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次