处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vishay的新款手势控制传感器演示板简化非接触遥控设计

Vishay的新款手势控制传感器演示板简化非接触遥控设计
来源:21ic 时间:2013-11-23
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,该公司的光电子事业部推出专用演示套件,可演示使用一个数字式接近传感器和两个分立的红外发射器,为任意设备增加非接触式向右划、向左划、探测距离和进行点击操作的简化方法。演示套件现可订货。

Vishay的新款手势控制传感器演示板包含一颗Vishay Semiconductors VCNL4020集成式接近和环境光传感器,两颗安装在传感器两侧的Vishay VSMF2890RGX01红外二极管。使用这些元器件,通过比较来自每个发射器的红外光信号,就可以完成对手势的检测。发射器发出的红外光被像手掌这样的物体反射回来后,就可以被VCNL4020接近传感器探测到。为了区别来自各个发射器的信号,发射器进行了复用,即发射器信号被一个接一个地快速连续叠加在一起。发射器在200mA下的典型发光强度高达80mW/sr,可以探测到传感器演示板上方远25cm处的手势。

通过I2C总线接口,演示板读出各个脉冲之间的接近信号。当手掌出现在演示板的探测范围内,手掌会反射发射器的更多信号。如果手掌从演示板上掠过,一个发射器的信号将会先于另一个发射器增加。通过分析信号强度的时间差,就可以确定是否出现手掌滑动的手势,以及出现在哪个方向上。

可以识别和响应手势传感器正被越来越多地用到消费类产品里。例如,使用者可以翻到显示在平板电脑上的菜单的下一页,而不必触摸屏幕。Vishay手势控制传感器演示板支持向右划、向左划、点击、向里推和向外推。例如,向右划和向左划可以用来翻到下一页或前一页、图片或选择。点击可以用来生成具体的选择,类似于触摸屏幕的操作。向里推和向外推可以用来放大和缩小显示内容,放大音量或减小音量,或是改变背光的强度。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次