处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

北斗导航地面增强系统方案确定 全国将建150个基准站

北斗导航地面增强系统方案确定 全国将建150个基准站
来源:证券时报 时间:2013-11-14
为提高系统精度,全国将建150个 北斗导航 基站

证券时报记者获悉,为了提高北斗导航系统精度,北斗导航地面增强系统基本方案确定:全国范围内将建150个基站,省市原有基站也将进行改进。此外,在北斗导航产业化应用方面,搭载北斗导航系统的智能手机年内有望面世。
据了解,加强北斗卫星导航系统建设、增强卫星导航性能等规划,在今年10月上旬发布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》已经提及,目前国内企业已经全面掌握了基站建设及改进方面的技术。
将建150个基准站
北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统,与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略系统兼容共用的全球卫星导航系统,并称全球四大卫星导航系统。
相比成熟的GPS系统,中国的北斗导航发展起步慢。提高定位精度成为推进北斗系统发展的手段之一。据了解,目前GPS虽然可以实现厘米级的定位,但是没有在中国大陆规模化应用,因此率先实现北斗厘米级的插分导航,将有可能实现北斗导航的后来居上。
北斗应用推广与产业化专家组组长、武汉大学教授施闯在“推进北斗系统在大众领域规模化应用研讨会”上透露说:“经过研究,地基增强方案的终结论是:在全国建150个基准站,就可以实现全国广域的精确定位;此外通过对原有省市的基准站、控制中心的改进,就可以实现区域内的厘米级精确定位,满足从行业到大众,从米级到厘米级的定位。”
现在湖北的地基增强示范系统已经通过验收。验收委员会专家认为,该系统各项指标都达到或优于国际当前的GPS地基增强系统的水平。据了解,北斗整个地基增强网建设的软件、硬件技术,国内企业已经完全掌握。武汉大学、上海司南、北斗星通等几家企业都拥有相关的技术。
核心芯片面临挑战
据了解,搭载中国自主研发的北斗导航系统的智能手机年内有望面世,北斗导航产业的应用又推进一步。但是北斗产业的推广和核心芯片的发展形势依然严峻。
据了解,在前期的北斗星通、华力创通、国腾电子等为代表的北斗核心企业持续投入基础上,华为、中兴、联想、中国远洋、中国石油等大型企业也积极介入北斗。北斗星通副总裁胡刚判断:国内北斗第二代产品将在2013年下半年发展,基本与国际同步;国内主流的IT和综合企业开始加入北斗的应用,将促进北斗产业快速规模化。
北斗芯片的另一家重点企业则没有这么乐观。西安华迅微电子董事长周文益认为:“北斗芯片进入手机应用以后,促进了产业的发展,但也带来了困惑。北斗进入手机产业数量的扩大,是针对产业的,但是芯片的单价低,芯片产业规模并不一定扩大,特别是在通信芯片高度集成后,单独的GPS和北斗芯片面临着消失的风险。”通信芯片与北斗芯片的集成是大势所趋,现在的北斗芯片企业如何参与,已经成为北斗芯片企业发展战略中考虑的重点问题。据全球行业发展的经验,在通信芯片与导航芯片的集成过程中,通信企业往往占主导地位。
而在推广应用方面,中国工程院院士沈荣骏说,大众领域规模化应用是重要的目标。现在的主攻市场除了车载外就是手机,而且手机的市场更大,同时要开发新应用模式,但是不能一窝蜂地上。
目前国内生产北斗芯片的企业有十几家,北斗星通、华力创通、国腾电子、华讯微电子以及东莞泰斗被并称为芯片五兄弟。东莞泰斗微电子科技有限公司副总经理许祥滨认为:“我们有时候不能和国外拼价格。国外企业有自己的商业模式,他们可以把芯片搭载在其它产品上,芯片的价格直接就降到零。除了技术进步、价格下跌,我们还需要更好的商业模式。”(记者 杨丽花)

















热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次