处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

家庭安防过亿需求 云应用新招层出不穷

家庭安防过亿需求 云应用新招层出不穷
来源:互联网 时间:2013-11-12
    随着国家政策的大力扶持,平安城市、平安社区等工程在全国各地深入推进,全民安防理念已经基本形成。这为家用安防市场的快速扩展奠定了坚实的群众基础,家庭监控市场需求多以网络监控为主,这样可实现远程监控。除了具有一定的群众基础之外,3G网络的出现,也为安防家用市场的发展提供了一定的技术支持。
  
  家庭安防市场需求年均20亿
  
  据相关人士介绍,中国的家庭安防市场现尚处在起步阶段,与智能家居领域类似,所有的企业都在探索,但可以预计未来的市场规模很大。中国现有城镇居民家庭约2亿户,未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品,平均每年将有20亿元左右的市场需求。
  
  为了尽早切到家庭安防这块大“蛋糕”,国内外IT厂商从2012年初开始,已经纷纷伸刀了。国内厂商跟进较快的是海康威视,2012年推出了全功能家庭安防产品C1以及与之配套的服务:云视频平台“视频7”网站、兼容IOS以及安卓系统的移动终端APP。使得用户可以远程监视家中的一举一动。另外,家电大厂海尔推出基于“智能家庭”系列产品的U-HOME,国内电脑品牌联想推出“云视频”等产品,无一不揭示着家庭安防的“春天”已经到来。
  
  家庭安防像所有新生事物一样,带来了巨大的商机,同时也伴随着挑战。国内各类IT厂商想在国际巨鳄面前分上一大块蛋糕,还有很多问题需要解决:电脑、家电厂商有品牌、有面向家庭用户的渠道,却缺少产品和服务配套,难以形成面向家庭的整体解决方案;硬件制造商及传统安防企业虽比较擅长设计成熟的产品和专业的配套服务解决方案,但缺乏完善的针对家庭用户的销售渠道、在家庭消费领域的品牌知名度,以及有亲和力的产品外观。
  
  云计算应用:倾力家庭安防
  
  智能家居概念在此不做过多阐述,其通俗地讲就是通过自动化控制系统实现家居家电智能管理。简单举例来说,为了节省宝贵的下班时间,你需要远程控制电热水器为你准备洗澡水;通过控制系统,窗户、窗帘关闭和打开的时间可依照你个人作息而设。在移动互联的世界,通过一个按钮就可以掌控家里的一切,代替人工操作。家庭云应用在智能家居有哪些新花样?主要包括以下几点:
  
  智能无线连接:家庭云覆盖家里所有想控制的设施设备,采用智能化无线连接,享受无数据线零困扰。
  
  大容量存储与共享:家庭云相当于第三方数据存储,你可以把想看的内容通过移动终端备份到云中,任何连接云端的设备都可以获取信息。你既可以坐在沙发用电视看高清电影,也可以用iPad躺在床上看。
  
  远程控制:智能家居系统主推远程控制理念,但要求所有的设备必须连接同一局域网中。手机异地远程控制需介入运营商,是目前家庭云应用智能家居广域网的障碍。
  
  在家庭安防系统中,云概念主要表现在监控报警和存储管理上。家庭监控系统主要依靠网络,厂商提供网络监控摄像机与服务平台对接,实现联动体系,经用户对家庭安防的授权管理,可由第三方平台提供实时监控图像。
  
  这种监控方式与家庭DIY不同,由厂商负责监控和管理视频数据,用户通过用户名和密码登陆查看。如果老人在家里出现异常现象,厂商可直通知医院并告知家属。为业主释放了更多工作空间,由厂商实时监控家里情况。
  
  对于监控录像也由厂商代为管理,根据需求会与用户签订保密协议,保证视频录像不外泄。针对用户来说,这种以第三方代为管理其实节省了家里购买监控硬件设备和维护的费用,同时由专业团队打造的网络监控不受时间和地点限制,用户享受多方式实时监控的全力,网速不是问题,安全更不是问题。
  
  关于云计算
  
  云计算(英语:CloudComputing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备,主要是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。它意[1]味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次