处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Nordic 加强对大中华地区公司的设计与工程支持

Nordic 加强对大中华地区公司的设计与工程支持
来源:EEWORLD 时间:2013-11-04

超低功耗 (ULP) RF 专家 Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) 今天宣布增强其内部工程资源,并与分销商发展更加紧密的合作关系,以满足来自大中华地区原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 的支持需求。越来越多的大中华地区公司开始采用 Nordic 的 nRF51 系列 蓝牙低功耗 和 ANT+ 系统及芯片 (SoC),从而催生了提供更多支持的需求。

Nordic 已经将位于香港的支持团队增加至四名全职现场应用工程师。Nordic 还在其网站 www.nordicsemi.com 上提供一项基于网络的服务,客户可直接联系位于公司设计总部挪威特隆赫姆市的支持工程师。还可以从网站 devzone.nordicsemi.com 上通过新推出的 Nordic Developer Zone 获取进一步的支持。在 Developer Zone 中,工程师可以发布问题及获得解答,共享代码和技术文档,并可标示“满意解答”代表提出的问题已解决。

Nordic 的内部工程资源也为大中华地区的重要分销商所聘用的现场应用工程师提供培训及支持。中国大陆和香港地区的讯通、艾睿 (Arrow)、安富利 (Avnet) 和新灵,以及台湾地区的 HST、艾睿和安富利,都与 Nordic 拥有长期的合作关系,对公司的技术非常熟悉。除了 Nordic 提供的参考设计之外,分销商还拥有自己的设计中心,他们利用 Nordic 的无线连接技术来开发自己的参考产品。这些参考产品为 OEM 和 ODM 提供了一个经过验证的可靠基础,以供其在此基础上开发自己的设计。

Nordic 加强了对大中华地区的支持,使该地区的公司可以更容易地利用新的原生支持,这些支持针对苹果、微软、谷歌等主要供应商推出的智能手机、平板电脑和 PC 操作系统中应用的蓝牙低功耗技术。这样的原生支持使它们更容易开发产品,比如“应用配件”(一个配备蓝牙低功耗技术的配件,如无线连接至一个智能手机或平板电脑应用程序的健身监测仪)、无线 PC 周边产品和智能电视遥控器。而且,包括索尼和三星的几家智能手机供应商已经发布了包含 ANT+ 连接的产品,这就使 OEM 和 ODM 可以无缝获取另一项经过验证的 ULP 无线技术。

在大中华区,中国香港的 ODM Dayton Industrial是其中一家已经向市场推出了产品的公司。Dayton 采用 Nordic 的蓝牙低功耗和 ANT+ 解决方案,推出了一系列的运动健身配件。此外,该公司也开发了一个基于Nordic 技术的蓝牙低功耗近接密钥卡 (proximity key fob),让OEM 及开发者可以创建一系列全新的近接、房子位置及安全应用。

Nordic Semiconductor 亚洲区销售与市场营销总监 Ståle ‘Steel’ Ytterdal 评论说:“对于 ULP 无线技术行业,这是一个激动人心的时代。ANT+ 是一项经过验证的技术,并且已经建立起了一个巨大的生态系统,而全世界的主要消费电子公司已经迅速采用了蓝牙v4.0(蓝牙低功耗是该技术的一个标志性要素)。这些因素都为运用这些技术的大中华地区创新性产品打开了一个广阔的新市场。Nordic 拥有的芯片解决方案、参考设计和本地工程支持,这些支持一方面来自于公司自己经验丰富的工程师,另一方面来自于我们高度重视的分销合作伙伴,凭借这些优势,Nordic 可以很好地帮助亚洲公司迅速将配备 ULP 无线技术的产品推向市场。”

在定义蓝牙低功耗规范(参见下文的“关于蓝牙低功耗”)的群体中,Nordic 一直处于的前沿地位。Nordic 在其所开创的领域中提供了连续几代可互操作的超低功耗 (ULP) 无线连接专属解决方案,这些解决方案在同类产品中位于地位,公司也因此积累了数十年的专业知识与技能。

Nordic 自 2005 年起已与加拿大的Cochrane ANT Wireless 成功开展合作。ANT+ 联盟是一个开放、专业的公司团体,拥有 400 多家会员企业。

Nordic 发布的 nRF51 系列系统级芯片 (SoC),包含屡获殊荣的 nRF51822 蓝牙低功耗器件和 nRF51422 ANT SoC。(参见下文的“关于 nRF51822”和“关于 nRF51422”)。作为 nRF51 系列的又一款新产品,nRF51922 可通过一个单独芯片提供并行的 ANT+ 和蓝牙低功耗无线通信。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次