处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为成功通过EANTC面向运营商的SDN高级应用场景测试

华为成功通过EANTC面向运营商的SDN高级应用场景测试
来源:21ic 时间:2013-11-04

的信息与通信解决方案供应商 华为 ,在近日举行的第二届 SDN &OpenFlow世界大会上,与欧洲高级网络测试中心( EANTC )联合展示了面向运营商的SDN高级应用场景的成功测试结果,并发布测试白皮书,引发SDN业界高度关注。EANTC执行总监卡尔斯顿(CarstenRossenhövel)在大会上宣布:“这次我们邀请了30多家厂商参加此次测试,后只有华为有信心一试身手,并成功通过所有测试。”卡尔斯顿还表示“希望这次测试能够促使更多的厂家做出好的SDN应用,推动业界SDN生态系统的形成”。

众所周知,SDN先应用于数据中心,其网络架构相比于电信运营商网络有很大的区别。电信运营商网络的网元数量和类型更多,网络拓补结构更复杂,对网络安全性和稳定性的要求更高,网络的业务特点更鲜明,流量管理更具有突发性。正是基于此种情况,EANTC此次测试专注于SDN在运营商网络应用的核心场景,目的是验证SDN/OpenFlow在电信网络运营环境下的功能,性能和使用的稳定性,对业界SDN的发展和应用有着指导性的意义。

做为国际顶级的网络测试机构,EANTC精心设计的测试项目包括:多路径转发,SDN和传统网络的混合组网和无缝互通(包括OSPF/RSVP以及跨域BGP),链路和网络节点的快速故障恢复,SDN网络控制器的扩展性和可靠性,系统对流量的自动管理,端到端的动态和按需的弹性QoS保证等应用。华为基于智能广义SDN网络控制器SOX,和SN640高通量(1.28TB),低延迟(400ns)的OpenFlow1.2/1.3交换机系统成功地通过了所有测试,很好地完成了EANTC设计的场景需求,展示了基于SDN/OpenFlow1.3的各种重要核心功能。

华为副总裁、首席IT科学家、香农实验室主任周芜博士表示:“SDN如何满足电信级网络运营要求一直是阻碍SDN在电信网络部署的一大难点,华为作为ICT解决方案供应商,在SoftCOM未来网络架构的演进目标下,一直致力于把SDN技术引入在电信运营网络上,此次EANTC测试标志着SDN技术在电信环境下的应用已经迈出了一大步。”

SoftCOM是华为基于云计算、SDN、NFV以及网络开放等技术和理念提出的面向未来的端到端ICT网络架构,它将帮助电信运营商全面应对ICT融合中的机遇与挑战,持续创造新的价值机会。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次