处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

R&S将携测试解决方案与平台亮相CEF2013

R&S将携测试解决方案与平台亮相CEF2013
来源:EEWORLD 时间:2013-10-31

2013年11月13-15日,上海 - 罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,R&S)将参加于上海国际博览中心举办的2013年秋季中国电子展。作为欧洲的电子测量仪器公司,80年来,R&S公司在无线通信、电磁兼容、通用电子、工业电子以及国防航天领域为设计研发、生产制造、质量检验以及运营维护的用户提供了各种解决方案、测试系统以及测试仪器。

在本次电子展上,R&S公司将与上海咏绎仪器有限公司联合参展,面向无线通信、航空航天、消费类电子、信息技术、听产业、家电、汽车电子、医疗电子、照明、安防监控、智能交通、机械工程/工业控制、电力电子等行业的用户,全面展示R&S公司在电子产品设计与生产领域的测试解决方案及相关产品。

展示的测试方案包括:外场测试方案、信号分析方案、 EMI预认证测试方案、信号产生方案、电磁兼容、电磁干扰诊断测试方案、功率测量解决方案、电路板级EMI诊断调试方案、低成本嵌入式设计测试解决方案、音频分析方案、矢量网络分析方案。

展示的产品包括:频谱和信号分析仪FSH4/8、FSC、FSL,信号源SMB100A 、SMC100A,EMI预认证接收机ESL、功率计NRP、NRT,示波器RTO、RTM、HMO,音频分析仪UPP,矢量网络分析仪ZVH、ZVL等。

通过参观和交流,用户将体验到R&S公司一如既往的承诺:为我们的用户提供一流产品、优质服务以及先进理念。感受到R&S公司在电子行业的影响力,同时,领略到R&S公司全方位打造的电子设计与生产的测试解决方案与平台将如何推动电子行业技术与规模的发展。

敬请光临R&S展台:上海国际博览中心3号馆 3A066

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次