处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI推出SDR应用的革命性解决方案——AD9361

ADI推出SDR应用的革命性解决方案——AD9361
来源:EEWORLD 时间:2013-10-31

软件无线电 (SDR) ,是一种通过固定不变的硬件平台,然后利用软件编程或者是软件升级的方式来支持不同通讯标准和不同频段的技术。换言之,软件无线电平台是一种可重构的无线电通讯系统。这个概念是上世纪九十年代初提出的,经过近 20 年的发展,如今越来越多地为众多行业以及客户们所接受,并成为他们设计无线通讯系统的。

然而,一些技术瓶颈的存在使得市面上的软件无线电产品并不能很好地满足当今通讯产业的发展需求: 1. 集成 式的射频收发器由于在射频的频带以及支持的信号带宽方面受到很大限制,所以应用面很窄,它不能称为真正的软件无线电解决方案; 2. 很多客户用离散的器件来搭建软件无线电平台,但离散器件功耗大,系统成本高,需要设计人员有很丰富的硬件和射频信号的经验,另外还需要软件开发,对软件这方面的要求门槛也很高; 3. 现在通讯到了 LTE 时代,有两大标准,一个是 TD-LTE ,另外一个是 FDD-LTE ,全球现在所要支持的 LTE 的频段多达 40 个,对于设备制造商来说,支持如此众多的频段,挑战非常大。他需要设计不同的硬件平台来支持不同的制式,不同的频段,所以产品的开发周期会很长,设计成本也非常高,需要投入大量的人力、精力,同时后续产品维护的费用也非常高。

针对以上问题, ADI Analog Devices, Inc )适时地推出了 AD9361 集成射频收发器 这一面向软件定义无线电的解决方案,现在就让我们跟随 ADI 亚洲区通信 基础设施 业务拓展经理解勇先生的讲解 来看看它是如何攻克以上列举的那些技术瓶颈的吧。

AD9361 集成射频收发器

高度集成 零中频架构

与分立器件搭建的平台相比, AD9361 是一款集多种功能于一块芯片的完整无线电设计方案 ,采用 65 纳米的 CMOS 工艺,它把整个的射频,以及中频的信号电路,集成在一个 芯片 之中,包含射频的放大器,模拟的滤波器、解调器、混频器、 ADC DAC ,另外还有集成宽带发射以及接收通道的频率合成器,在 功耗和系统成本的降低 上具有很大优势。同时,它还集成了其他一些数字的系统功能,包括自动增益控制 AGC ,直流偏置校准以及正交误差校准。 AD9361 采用突破性的 零中频 方案,无需外置中频滤波器,所以从射频信号进来直接从 ADC 采样之后,然后再经过数字处理,数字信号送到基带,真正的实现了软件可编程的无线电系统。

射频频段范围宽 支持目前所有主流通讯频段

AD9361 工作频率范围为 70 MHz 6 GHz ,可以说 支持了目前所有主流的通讯频段;射频通道带宽也是可以灵活配置的,从 200 K Hz 一直到 56 MHz 200K Hz 是为了支持单载波的 GSM 56 MHz 是为了覆盖现在微波点对点通讯 ADI 亚洲区通信 基础设施 业务拓展经理解勇说。看来, AD9361 动态范围足以在当今市场上傲视群雄。

高性能 低噪声

在接收通道, AD9361 的接收噪声系数可以做到小于 2.5 d B ,在发射方面,它可以把噪音压得很低, EVM 可以做到小于 - 40 d B 也就是小于 1% 的精度。同时 AD9361 集成的是小数分频的频率合成器,这样的话,频率的精度可以调得更细, 器件封装 很小,是一个只有 10 mm ×10 mm 144 引脚的 BGA 封装 ,功耗大概是 1 瓦左右。 AD9361 还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。

人性化的参考设计,辅以快速开发套件

ADI 为了更加方便客户使用 AD9361 ,缩短客户研发周期,联手业界的一些合作伙伴,共同开发了参考设计,包括硬件和软件。其中, AD9361 通过 FMC 快速开发板上的业界标准接口,可以做到与 Xilinx FP GA 开发平台无缝连接。另外,用户可以在 ADI 官网上下载参考设计的原理图,布局图,以及物料清单, HDL 的代码,以及经过验证的可以立即投入生产的 Linux 驱动程序和应用软件。安富利同时提供了快速的开发套件,包括射频开发板; Xilinx 的开发平台和软件可以提供整套的系统的支持。 目前,除了我们和 Xilinx 与安富利合作开发的基于软件无线电架构的一个参考设计之外,我们在中国市场这一块,也有一些其他的合作伙伴,比如说现在比较热的, Small cell ,家庭基站,我们和 业界 主流的 基带 厂家一起也开发了针对 3G 4G 的参考设计,他们也可以提供物理层的软件算法以及通过第三方提供协议 ,这样的话,进一步降低了客户进入的门槛,可以帮助客户更快的开发出自己的产品 解勇说。

无缝 FMC 连接 Xilinx FPGA 开发平台

可靠的性能,更宽的射频频带,更大的通道带宽, 灵活的可配置性,加上和技术同样先进的客户生态系统支持特性,集中了如此多的优势, AD9361 必将 成为射频架构师梦寐以求的器件。

与竞争产品相比, AD9361 的主要优势

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次