处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

4G推动高清无线 手机监控将融入云报警应用

4G推动高清无线 手机监控将融入云报警应用
来源:互联网 时间:2013-10-31
    手机监控我们并不陌生,早在2004年就有监控厂商推出了手机监控。然而,理想很丰满,现实很骨感。由于网络等因素的制约,手机监控一直没有得到普及推广应用。3G、4G的问世,为移动安防的发展带来了春天。在新一轮应用中,手机视频监控报警系统应用大展身手,云安防倾力,手机监控发展前景乐观。
  
  4G推动高清无线监控新发展
  
  3G网络应用的局限性可想而知,而对于中国移动新布局的4G网络企业同样有着新的期待。业内人士认为,3G网络在实现高清监控时具有其本身的局限性,但是4G网络却很好的解决了上述问题。据目前试点来看,4G网络的速度是3G网络的10倍,下载速度达100M,上传速度为20M,而一般的720P的高清监控需要的带宽基本每路在2M—4M之间,这就很好的满足高清监控的良好需求。
  
  3G网络的稳定性实际上是很多消费者考虑的问题。由于网络基站的均衡性不一,造成了3G网络在传输上容易造成信号强弱不均,从而回导致掉帧、画面卡的现象。但是记者从中国移动公布的4G网络建设目标中注意到,2013年新建基站18万个,这就很好的解决了4G的网路信号问题。业内人士表示,未来的4G通信能满足第三代移动通信尚不能达到的在覆盖范围、通信质量、多媒体传输等需求。
  
  流量的使用费用是很多人关心的话题,由于各个运营商制定的套餐不太相同,造成了运营服务费的居高不下,也使得无线高清监控推广举步维艰。据了解,4G网络采用逐步引入的方法,在原有3G的基础上对技术进行升级改造,成本自然会降低不少。相关人士表示,未来4G网络的费用会低于目前3G套餐费用。
  
  中国移动布局的4G网络不论是稳定性、费用方面或将带来新的突破。业内人士表示,4G网络对无线高清监控的影响是显而易见的。如果4G网络能够在稳定性、流量费用等问题很好的解决,那对高清监控的影响将会是革命性的。
  
  手机监控报警应用大展身手
  
  随着经济的发展,我国大众家庭的安防意识也逐步加强。在治安形势依然严峻的现阶段,如何保护人身和财产安全,这对高科技智能安防、智能安防防盗系统提供了广阔的发展空间。对家庭安防报警系统而言,简便、安全、智能等功能是发展方向,智能安防报警系统在市场中备受青睐。
  
  智能安防系统因为其技术水平要求高,所以其价格也是较为昂贵,让不少家庭望而兴叹。正因为此,不少企业开始着手开发新的民用领域智能安防系统。相对于其他的系统,手机视频监控报警系统价格比较低廉。
  
  手机视频监控是通过用户的手机随时随地来观看远程监控点的视频。整套系统基于互联网而运行。目前手机视频监控有两种模式,一种是通过在安置在特定地点的监控摄像机拍摄,并将拍摄的视频画面经过视频服务器压缩处理后上传至互联网,再通过网络传输到监控中心的视频监控服务器,然后使用手机上网的方式,登陆到视频监控服务器,获得监控资源列表,后选择所要观看的监控视频。一种是点对点的直接连接。就是手机直接登录到网络摄像机或DVR/DVS,直接读取网络摄像机的音视频频,然后在手机端进行音视频的处理。
  
  当用户进入到监控画面后,能够控制远端的云台,调整拍摄角度,监测主要区域情况,并对摄像机进行远程设置等。本次以凯特手机视频监控报警系统即点对点模式来为例。当被监控区域有异常情况时,服务器主机会启动录像,每隔3秒抓拍图片一张,并发送信息到指定的手机。随着3G网络的发展,手机视频监控报警系统也将在家居安防领域大展身手。
  
  手机云监控成安防应用新模式
  
  目前手机云监控正在探索中发展,他的出现带来了监控报警的新模式,相信在未来的发展中,将越来越重要。下面我们就一起来领略一下手机云监控的风采。
  
  云平台架构:主要分云基础服务层,媒体交换层,云业务管理层和云应用叠加层,可以开放API和SDK接口,为第三方应用提供二次开发接口和多种行业应用叠加处理能力。手机云监控适用对象:视频监控厂商/工程商,智能家居厂商/工程商,安防报警厂商/工程商,保安服务公司/运营商等。
  
  手机云监控的优势
  
  开放接入层API,大大简化硬件端网络传输方面的开发,节省硬件开发投入,降低硬件开发风险,同时提高网络传输层的效率和稳定性。接入厂家只需做好硬件端开发,无须再投入资源开发系统平台和客户端软件,加快产品上市周期,全面降低新产品开发的风险;开放业务应用层API/SDK,二次开发商、系统集成商和用户可以方便定制自己的业务管理界面;
  
  支持双向防火墙P2P穿透,使用户可以做到即插即用;无需为每台IPCAM/DVR设备申请DDNS域名,设备自动上报平台;支持码流动态自适应和加密传输(发明专利:200910098319.1),信令流、数据流实时加密、压缩传输,数据的安全性更高,非常适用于互联网和移动互联网使用环境;支持报警拍照和录像上传,在平台上仍有报警发生时的照片和录像片段保存,为用户解除后顾之忧;
  
  云计算架构,支持云接入,云分发,云存储,云备份;支持海量设备接入,支持移动设备漫游接入,支持海量用户访问;同时支持PC终端和移动终端(windows,Android或IOS的2.5G/3G智能手机,平板电脑);多时区,多国语言支持,可在不同国家使用;平台有公众版,行业版,企业版,集成应用版等,适合不同类型客户群的需求。
  
  结语:
  
  作为新一代信息技术的重点领域,移动互联网已成为继“云计算”、“物联网”之后为引人关注的新兴应用技术领域之一。尤其是伴随着3G技术的广泛应用、智能手机的普及和网民使用习惯的变化,移动互联网的发展全新时代。在3G和移动互联网时代,运营商的云平台和云服务在强大的技术支持下已经获得庞大的移动终端用户,因而又衍生出基于移动终端的视频监控业务。在移动互联网的助推下,安防移动监控市场必将迎来一轮大发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次