处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MCU厂抢进中高阶触控家电商机 应用百花争鸣

MCU厂抢进中高阶触控家电商机 应用百花争鸣
来源:21ic 时间:2013-10-30

MCU厂 过去锁定小家电、消费性电子、电脑周边,不过在各厂抢进,加上市场转趋多元化,MCU厂纷纷抢进中高阶 触控家电 、行动电源、无线充电乃至 指纹辨识 等商机,使得MCU的应用更趋百花争鸣。

微控制器MCU可将CPU、RAM、ROM、I/O等周边相关记忆与运算功能整合在一起,可谓为一微型电脑,并衍伸出许多运用,使产品智慧化,又依照处理能力不同,可分为8、16、32位元等。

现行MCU厂应用以各家大厂来说,各据鳌头,盛群以家电应用为主,主打整合型(ASSP)MCU产品应用以电磁炉为大宗,总经理高国栋表示,家电带面板产品具有高附加价值,未来包括微波烤箱、微波炉等都带有触控显示,而家电厂商也往那个趋势走,未来家电产品将出现革命性产品转变,而随着瑞萨、三星退出低阶MCU市场,盛群很早以前就看得到了,并备有让客户可转换方案,只要软件调整一下就可直接替代。

凌阳旗下凌通以深耕玩具市场效果显著,陆续打入电影「神偷奶爸2」公仔玩具供应链、迪士尼动画电影「飞机总动员」晶片供应商、玩具大厂Hasbro推出的第三代玩具Furby boom等,挹注今年第二季旺季业绩达到高峰;而松翰也推出音频感测技术,未来也抢进与手机Wifi连结互动的玩具市场。

随着手持式装置带动行动电源需求大增,充电商机带动包括盛群、松翰(5471)等纷纷抢进,此外,无线充电也在手机大厂导入下成为新利基,未来行动电源可望整合无线充电功能,成为MCU厂的新蓝海。

另一方面,从苹果带起的指纹辨识也值得关注,盛群透过旗下转投资2成的解决方案商金佶,推出光学式指纹辨识产品,已经导入安全监控领域,未来不排除切入平板电脑等手持式装置市场;新唐也透露,其IC获得客户间接采用于指纹辨识产品。

此外,随着MCU的应用转趋多元化,各厂也积极开发中高阶32位元产品,寻求利基,除了新唐推出ARM Cortex-M0今年销售提前达标外,M4也于今年第三季推出,可应用于逆变器、高阶马达控制;而松翰32位元M0全系列MCU具抗干扰及省电特性,适用各式可持式装置、数位无线电、数位家电产品或医疗电子产品;盛群32位元MCU则搭上大陆黄金卡工程计划,出货给读卡机、E-Token(银行动态密码产生器) 等厂商,也为第四季淡季业绩注入新血。MCU产品转趋多元化,并朝向中高阶产品寻求利基点,也让国内MCU厂增添商机想像空间。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次