处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

硬件仿真器成IC设计新宠 三大EDA公司竞争

硬件仿真器成IC设计新宠 三大EDA公司竞争
来源:中国电子报 时间:2013-10-29
随着芯片复杂度的提高,验证测试变得越来越重要,对芯片显著的改进不仅在设计流程中产生,也在芯片调试和验证流程中反复进行着。因此,为帮助IC设计企业缩短验证时间、加快产品上市,大型EDA工具提供商均致力于加强硬件仿真工具的开发与相关市场的经营。Cadence于日前推出其新一代验证计算平台PalladiumXPII,容量扩展至23亿门。Synopsys公司则在2012年收购了仿真工具供应商EVE,强化了其硬件辅助验证产品线。Mentor亦于2012年推出高速多功能硬件加速仿真器Veloce。全球三大EDA公司均已涉足 硬件仿真器 市场,并进行激烈竞争。

验证测试面临挑战

现代大规模集成电路设计密度越来越高,更加快速、有效地进行设计验证成为极大的考验。

对于设计工程师而言,有关芯片功能和性能方面的综合数据是关键信息。他们通常会根据设计规范预先假设出芯片各项性能的大致参数范围,提交给验证测试人员,通过验证测试分析后,得出比较真实的性能参数范围或者特定值;设计工程师再根据这些值进行分析并调整设计,使芯片的性能参数达到符合设计规范的范围。为了保证终得到的芯片设计符合设计要求,IC设计公司不得不在验证阶段投入大量资源,验证测试便成为一种使合格产品产量、次品减至低的方式。

图为新一代验证计算平台

对此,Cadence全球销售兼系统与验证部门资深副总裁黄小立表示,由于现代大规模集成电路设计密度越来越高,拥有越来越多的核,存储器、逻辑电路、射频IC等都集成到系统级芯片中,针对如此复杂的系统级芯片,更加快速、有效地进行设计验证便成为一个极大的考验。系统级芯片测试是一个费时间的过程。要完成测试,要降低测试成本,需要生成数千测试图形和矢量,还要达到足够高的故障覆盖率才行。随着测试链从芯片级延伸到板级、系统级、现场级测试,面临的测试挑战随之倍增。

Synopsys公司高级市场总监RajivMaheshwary表示,自20世纪90年代至今,大规模集成电路设计随着复杂度的增加,在验证方法上经历了从仿真到验证的过程。次转变是通过HDL仿真和SynopsysVCS这样的编译代码仿真技术,解决“仿真生产率差距”的问题,而后转变到通过引入SystemVerilog和高级测试平台解决“验证生产率差距”问题。

硬件仿真重要性不断提升

全球三大EDA公司均已涉足硬件仿真器市场,并展开了激烈的竞争。

一般来说,IC设计仿真有三种方式:软件仿真、FPGA仿真和硬件加速仿真。软件仿真的特点是调试方便,但是速度慢,目前基本在kHz级别。FPGA仿真的速度较快,价格也相对便宜,但是测试中可见程度差,工程师不容易看出哪里出了问题,还要花很多时间找错。硬件仿真加速器不仅速度快、容量大,也可进行调试,不过产品价格是三种方式中昂贵的。但是,随着设计验证重要性的提升以及IC复杂度的提高,硬件仿真加速器展现出越来越高的重要性。

日前,Cadence推出其新一代验证计算平台PalladiumXPII,容量扩展至23亿门。根据Cadence公司介绍,新产品与上一代的PalladiumXP相比,具有更高的性能、更大的容量、更快的上载速度和增强的调试能力。不仅是Cadence,其他几家主要的EDA公司也在不断强化在硬件仿真器市场的开发力度。2012年Synopsys公司宣布的一项重要收购,便是对仿真工具供应商EVE的收购。合并EVE公司后得到的ZeBu硬件辅助验证产品线,将会拓宽Synopsys的验证产品市场,改善其在硬件仿真市场相对弱势的地位,使得Synopsys具备与Cadence的Palladium硬件-软件验证计算平台一争高低的能力。而Mentor更是不甘落后,于2012年4月推出了高速多功能硬件加速仿真器Veloce,也具有相当高的仿真性能。

全球三大EDA公司均已涉足硬件仿真器市场,并展开激烈竞争。

设计验证将以IP为主

20年前设计以门为主,现在以IP为主,IP的复用技术成为推动验证方法演变的重要因素。

随着设计验证重要性的提升、IC复杂度的提高,高效的设计验证方法工具的设计开发思路也在发生着演变。

首先,随着IP模块化的发展,设计验证开始以IP为主。对此,Cadence全球销售兼系统与验证部门资深副总裁黄小立表示,IP的复用技术是推动验证方法演变的重要因素。SoC产品虽然意味着更好的电路时序和更高的可靠性,但同时SoC也意味着更复杂的逻辑。系统的复杂度决定了不可能简单地将各个IP模块集成起来就完成了SoC设计。因此,如何更快更好地完成验证工作成为目前业界非常关注的话题之一。20年前设计以门为主,现在以IP为主。若以门为主,一个“与门”一个“或门”,很简单就可以辨别。而以IP为主,就会产生新的问题——核难以辨别,如何验证核、如何将其准确体现在SoC里、如何在SoC里面验证和优化,这些均与以门为主的验证完全不同,所以必须大力加速提供核的组合。另外,还要提供全面的验证模块,如果购买USB、PCR等,这些核都需要外部仿真验证。

其次,高速度、高性能、高容量成为对仿真工具的重要要求。RajivMaheshwary表示,21世纪后网络应用推动设计复杂性上升到更高水平。ASIC的门数量已达到1000万或更多,IP模块的采用也越来越多。这种情况使得更加先进的验证技术,如各种高级测试平台、约束随机验证法和断言等成为提升“验证覆盖率”的关键。下一代SoC验证技术需要大幅提升验证性能和容量,能够提供先进和直观的调试技术以帮助工程师快速分析海量数据,并找出设计问题,能够提供全面、成熟、快速、高效和即时的验证IP,并为设计团队提供软硬件联合验证方案,帮助他们开发代码和硬件,并让这一切在统一的平台上实现。

后,软件在芯片中的比例和重要性上升也导致设计验证的复杂化。黄小立表示,因为现在终端产品真正形成差异化的是软件,每家公司有不同的软件方法,哪怕运行在同一硬件平台上,各家软件还是有差异的。因此,设计验证必须发展至软件层级。





































热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次