处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

无线充电上云霄 Qi标准应用版图再扩大

无线充电上云霄 Qi标准应用版图再扩大
来源:新电子 时间:2013-10-16
继汽车、家庭及各种公共场所之后, 无线充电 的应用环境范围可望持续扩大至飞机上。日前,礼恩派(Leggett & Platt)汽车集团与航空业无线区域网路(Wi-Fi)解决方案供应商AML(Aviation Modification Leaders)正式结盟,共同推进航空业感应式无线充电(Inductive Wireless Charging, IWC)生态系统的布建。
AML总裁暨执行长Mark Lange表示,全球个人电子装置数量正在呈现爆炸性的成长,且各装置间进行互联、资料串流的频率极高,如何延长电池使用时间更形重要;另一方面,若使用者须跨国长途飞行,往往必须带上好几种不同的充电器、转接头,因此若能建立起机上无线充电生态系统,将能为使用者带来更多便利性。

此项研发计划将会依循无线电力联盟(Wireless Power Consortium, WPC)制定的Qi标准,一旦航空业的无线充电生态系统布建完成,符合Qi标准的装置即可在机上进行无线充电。另外,该无线充电装置也将符合航空业要求的电磁相容性(EMC)、电磁干扰(EMI)测试,并采用28伏特(V)直流(DC)输入电压。

不只如此,该研发计划还须借力隶属礼恩派集团的无线充电解决方案供应商Helios。据了解,利用Helios的无线充电技术,将可调整装置间的充电效能及顺序,以达到发射端(Tx)与接收端(Rx)之间的电能转换率;而当个人电子装置(Personal Electronic Device, PED)充电完成之后,充电回路也会自动断电,避免个人装置因过度充电而增加不必要的耗能。

值得注意的是,若此生态系统成功部署,将协助Qi标准的市场应用版图再扩大,使其在无线充电市场更能立于不败之地。

据AML资料指出,机上无线充电装置预计快在2014年季面世并在部分飞机建置相关设备,届时使用者即可享受机上无线充电服务。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次