处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

“即插即用”车联网解决方案引入中国

“即插即用”车联网解决方案引入中国
来源:eefocus 时间:2013-10-16

德尔福汽车系统公司近日宣布向中国市场推出其创新的、基于云的全新汽车互联服务:DelphiConnect。继在美国成功上市之后,DelphiConnect即将为中国车主提供突破性的“车到云端/云端到车”的汽车互联服务。

用户只需将DelphiConnect的模块插入 车载诊断 (OBD)端口,就能通过智能手机或德尔福系统网站方便快捷地接收该车辆的诸多重要信息,比如车辆的健康状况数据、行驶记录等,同时还可以远程设置驾驶边界、跟踪车辆等。DelphiConnect可应用于2003年及以后在中国生产的大部分车型。

德尔福首席技术官杰弗里?欧文斯表示:“DelphiConnect可以帮助车主随时随地遥控定位自己的车辆,随时调看行车历史记录。它还可以帮助车主随时掌握汽车的健康状况,犹如带上一位汽车诊断技师与您同行。”

车主只需简单地将该设备插入车辆上的车载诊断(OBD)端口(该端口通常位于驾驶杆下方),就可实现这些功能。DelphiConnect提供专用的安全云服务器来存储数据,并允许驾驶者访问车辆的某些信息。用户只需通过智能手机移动应用(Android或Apple)或德尔福系统网站,就能享受DelphiConnect提供的诸多服务,其中包括:

·车辆健康警报:当车辆的发动机、安全系统、排放系统等出现问题或存在问题隐患,Delphi Connect将自动通过短信或邮件向车主发出警报。

·车辆跟踪:实时跟踪车辆,显示车辆的位置、速度与方向,为车队管理提供便利。

·车辆定位:车主可通过网站或者手机,在任何地方、任何时间遥控定位自己的车子,轻松找到自己的爱车。

·驾驶历史/驾驶者日志:提供驾车出行摘要。

·安全驾驶监控:当别人驾驶自己的车辆时,随时对车辆位置进行定位。车主还可以为车辆设置指定区域(也称电子围栏),当汽车进出电子围栏区域时,车主将接收到汽车跨越围栏的信息。

·客户服务管理:对汽车售后市场来说,工程师可以通过DelphiConnect远程提供车辆诊断、道路救援、维修与保养、车辆健康状况监测以及故障管理服务。

客户可下载应用于Android2.2和AppleiOS5.0及以上版本的德尔福智能手机应用软件,也可通过德尔福系统网站查看监测车辆信息。DelphiConnect的系统网站可与多种浏览器兼容,包括InternetExplorer7及以上版本的IE浏览器、GoogleChrome、AppleSafari以及Firefox浏览器等。通过德尔福系统网站运行的数据是安全加密的。DelphiConnect的可编程特性将允许德尔福在未来不断提升服务和产品的品质。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次