处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Mouser在线推出Maxim控制与自动化解决方案知识库

Mouser在线推出Maxim控制与自动化解决方案知识库
来源:21ic 时间:2013-10-15

Mouser Electronics与Maxim Integrated合作建立内容丰富的控制与 自动化解决方案 知识库,针对工业系统设计的四大主要领域——传感器、电机控制、PLC和HVAC,提供的产品选型。 Mouser解决方案网站提供常见功能的原理框图、推荐部件列表和视频,帮助工程师应对工业和自动化设计中的独特挑战,是那些寻求将Maxim产品和其控制与自动化设计相集成的设计工程师难得的工具。

Maxim近发布了MAX14571/72/73可调节过压和过流保护器,提供高达40V和4.2A的高度集成式解决方案。 Mouser现已备货这些IC,它们非常适合用来保护工业设备系统免受输入电压故障的影响。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球20个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次