处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

微芯PIC24F“GC”MCU满足更高的设计及成本需求

微芯PIC24F“GC”MCU满足更高的设计及成本需求
来源:中国电子网 时间:2013-10-14

和数字电路的设计相比,模拟电路的设计往往会复杂的多。如何尽可能的降低产品设计的复杂性也是很多模拟器件提供商试图攻克的难关。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)公司通过其智能模拟集成技术帮助工程师调试噪音和通信,可以简化产品设计,实现数据的完整性。和分立式的产品设计相比,智能模拟技术优势明显:具有更快的数据路径,可以减少噪声;针对不同的应用,工程师不需要重新进行设计,通过软件就可以更改模拟参数、控制数据链的连接;简化电路板设计并缩小电路板尺寸,从而可以使用户实现更低的设计成本和更快速的上市的时间。

Microchip刚刚推出的全新单片机(MCU)系列PIC24FJ128GC010就是一款集成了一个完整模拟信号链的模拟片上系统,其中包括Microchip首个片上高精度16位ADC及10Msps的12位ADC;还有一个DAC、两个运算放大器(运放),并具备能够延长便携式医疗和工业应用电池寿命的超低功耗技术(XLP)。

该系列MCU模拟集成和低功耗的组合降低了应用的系统成本和噪声,并且提高了其信号吞吐量。适用于便携式医疗监控设备(如血糖仪和血压计),以及便携式监控设备(如电压和电流监控器、气体传感器和高转速传感器阵列)等工业应用。PIC24FJ128GC010系列MCU集成了一个LCD显示驱动器,多能驱动472段,以支持信息丰富的用户显示(包括字母数字滚动条)。集成的USB可实现医疗设备上传临床数据,并能够作为工业设备的服务/数据端口。该系列器件还有一个片上mTouch外设来支持电容触摸传感功能。

通过把一个16位ADC、USB和LCD集成到一个低功耗MCU中,便于实现外形尺寸非常小的电池供电应用。由于手持性的医疗设备对于功耗和电池寿命都有比较高的要求,而该系列MCU在静态状态下可以保持很低的功耗和电流,因此可以很好的满足这类便携式设备的要求。特别值得一提的是,在主电池没电或者是在使用过程中出现电线忽然断电的情况时,产品本身具有的副电池可以继续保持机器的状态,等供电恢复了之后,之前的读取数据还可以继续恢复。所以说,该项供电功能起着一个非常重要的作用。

PIC24FJ128GC010系列与多芯片实现相比,大大降低了成本,有助于实现更低噪声、更快吞吐量、更小PCB尺寸和更快上市时间。

Microchip针对PIC24F智能集成模拟系列的MPLAB入门工具包(部件编号:DM240015)支持PIC24FJ128GC010系列。该工具包专注于该系列的集成模拟以保持信号完整。它提供了设计师开发一款手持模拟原型所需的95%工具,设计师需要做的就是添加传感器。

“PIC24FJ128GC010系列MCU具有丰富的通讯和用户接口的外设,可以使设计人员使用一个单片机就能进行多个不同产品的设计。这款全新的入门工具包设计更加简单方便,设计人员可以加速原型设计。”Microchip TechnologyMCU16产品部市场营销总监Terry Schmidt说。

据悉,全新PIC24FJ128GC010 MCU系列已开始提供样片并投入量产。PIC24FJ128GC010(128KB闪存)和PIC24FJ64GC010(64KB闪存)均采用100引脚TQFP和121引脚BGA封装。PIC24FJ128GC006(128KB闪存)和PIC24FJ64GC006(64KB闪存)均采用64引脚TQFP和QFN封装。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次