处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出一致性测试解决方案

泰克推出一致性测试解决方案
来源:21ic 时间:2013-10-14

泰克 公司宣布,推出一种用于BroadR-Reach® PHY 一致性测试 的“单机式”解决方案。用于泰克示波器的新选项BRR可自动化BroadR-Reach一致性测试要求的所有测试,较之手动测试可为使用者节省多达90%的测试时间。

在 OPEN (单对以太网)联盟特别兴趣小组(SIG)的支持下,BroadR-Reach以太网技术使通过一条非屏蔽双绞线电缆实现100Mbps连接成为可能。未来几年,这种技术有望在汽车行业得到广泛采用,帮助改善汽车安全性、舒适性和信息娱乐,同时显著降低网络复杂性和电缆成本。随着市场的发展,自动一致性测试将成为确保BroadR-Reach兼容产品互操作和提供预期性能的关键。

“泰克是现在或将来开发和实施BroadR-Reach产品的理想测试合作伙伴”,泰克高性能示波器总经理Brian Reich表示,“我们是以太网一致性测试领域的,并有通过一流的一致性测试解决方案来支持新标准的长久历史。针对BroadR-Reach PHY测试,我们提供了业内的‘单机式’测试解决方案,且目前拥有针对该规范的自动解决方案。”

为帮助工程师快速高效地测试产品,选项BRR允许使用一台泰克示波器进行该规范要求的所有测试,包括功率谱密度和回损测量。到目前为止,工程师一直被要求对这些测试分别使用频谱分析仪和网络分析仪。泰克已经为使用一台示波器进行这些测量提交了知识产权申请。这种“单机式”解决方案可简化设置复杂性和减少设备费用。

选项BRR解决方案推荐了一种测试夹具,该夹具提供了添加执行失真测量所需的“干扰”信号的机制,失真测量是该规范要求的重要测量之一。竞争产品目前都不提供干扰发射器支持。

“向BroadR-Reach以太网的过渡正在全速进行”,博通公司 (Broadcom) 汽车业高级主管Ali Abaye博士表示,“新网络标准成功的一个重要因素是测试和测量提供商的支持,以确保器件符合该规范。泰克推出创新的BroadR-Reach一致性和自动测试解决方案令我们感到鼓舞,我们相信这将帮助我们推动以太网技术在整个汽车业的采用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次