处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

实现低耗电D2D应用 LTE Direct后势看涨

实现低耗电D2D应用 LTE Direct后势看涨
来源:新电子 时间:2013-10-14
LTE Direct 技术将于装置对装置(Device to Device, D2D)市场大行其道。LTE Direct采用既有商用化长程演进计划(LTE)频段,可在不透过基地台中继的情况下实现行动装置间的直接通讯,不仅让消费者可在短时间内连结大量装置,且耗电、距离、通讯安全表现均较Wi-Fi Direct更为理想,因而可望成为未来LTE手机的重要加值功能。
高通(Qualcomm)高级资深工程师南明凯表示,LTE Direct技术采用既有的LTE频段、网路及庞大的LTE手机生态系统,可实现500公尺以内覆盖范围、低耗电且高隐私的接近感知(Proximity Awareness)功能。该功能系指消费者可透过行动装置持续接收与所在地理位置相关的资讯,因此,电信营运商可藉由LTE Direct提供接近感知功能,并藉此拓展营收来源。

南明凯进一步指出,LTE Direct技术在地震、海啸等极端严苛的运作环境下,即使基地台无法正常运作,仍可实现装置间的直接通讯,且如此的通讯方式将可借力电信营运商的专业,加强LTE Direct通讯安全保障及可靠度。

事实上,除通讯安全及可靠度十足外,LTE Direct的低耗电特色亦是其快速在市场崛起的优势。由于LTE Direct技术仅需64毫秒(ms)内即可发现(Discover)七千两百个装置、两千八百一十六种服务,因此,在其他时间行动装置则可维持一般LTE服务,LTE Direct将不会造成额外的耗电负担。

据了解,LTE Direct技术已被列为第三代合作夥伴计划(3GPP) R-12标准版本的讨论议题,在2015年标准定案后将成为LTE标准的一部分,因此可见全球多家电信业者皆十分关注LTE Direct技术的发展,包括德国电信(Deutsche Telekom)、日本NTT DOCOMO、KDDI、软银(Softbank)、法国Orange、美国Verizon等皆派出代表出席由高通及三星(Samsung)于今年5月举办的LTE Direct工作坊,并共同研拟接近感知服务的商业模式。

未来在电信商大力推动LTE Direct技术情况下,无线感知(Wireless Sense)将成为智慧型手机的重要功能,消费者不仅可应用该技术发现周围服务、获知广告讯息,亦可利用即时控制(Leash)功能实现地理围栏(Geo Fencing)获知小孩、宠物去向,或是主动触发(Tirgger)各式在地服务,例如打卡、自动认证等,为LTE开创更多加值服务。












热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次