处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛普拉斯IDE3.0简化PSoC3软硬件协同设计

赛普拉斯IDE3.0简化PSoC3软硬件协同设计
来源:EEWORLD 时间:2013-10-08

赛普拉斯 半导体公司日前宣布推出其 PSoC ® Creator™集成开发环境(IDE)的3.0版,用于PSoC 3, PSoC 4 和PSoC 5LP可编程片上系统架构。赛普拉斯基于客户的要求开发的PSoC Creator 3.0减小了代码量,显著改善了集成固件编辑器,并允许导出到主要的ARM® IDE。PSoC Creator 3.0拓充了PSoC 解决方案的功能,简化了软硬件协同设计的流程,如采用新引入的通用数字模块(UDB)编辑器,还具有定制PSoC Components™的能力。

基于Windows的PSoC Creator IDE包含了超过110个PSoC组件(即经过预先验证的“虚拟芯片”,在软件中以图标表示),用户可以将这些组件拖放到设计中,并将其进行配置,使之适用于各种各样的应用需求。PSoC Creator 3.0简化了定制PSoC数字组件的流程,仅需为UDB数据路径添加一个完整的状态机图表工具即可,并且与较早版本中一样,它还允许使用Verilog创建组件。定制的PSoC组件使得客户分布在全球的设计团队能够将打包好的硬件和固件设计重复应用于新的设计。

赛普拉斯软件事业部执行副总裁Alan Hawse说:“赛普拉斯将芯片级的质量要求带入软件中,每个版本发布之前都要经过数千小时的测试,以确认客户能在其设计中正确使用。PSoC Creator 3.0的新功能,例如UDB编辑器、导出到主要的ARM IDE以及通用编辑器的改进等,均源自于客户的反馈。我们在PSoC Creator中所做的每件事都是为了帮助用户尽可能有效地解决在设计中遇到的问题,从而使工程师能按自己的思维方式进行设计。”您可从如下网址观看Hawse介绍PSoC Creator 3.0的视频:www.cypress.com/go/3.0video。

通过集成两款优化工具(GCC 4.7 版的ARM 嵌入式编译器和Newlib-nano 库),PSoC Creator 3.0减少了ARM M级处理器(如PSoC 4 和 PSoC 5LP)的代码量。新的版本还通过改进编辑器功能使得编码更加顺畅,其中还有一项自动完成功能,允许用户无需打开数据表即可利用动态生成的软件API。有了PSoC Creator 3.0,开发者即可创建硬件电路图,自动生成全定制化的数据表,然后无缝导出到IAR、Keil或Eclipse IDE,进行固件开发。

PSoC Creator不仅是一款IDE。除了强大的编译器和编程器之外,它还允许用户通过电路图、Verilog、状态机和固件对PSoC可编程硬件进行配置,形成单芯片解决方案。赛普拉斯经常性地发布新的组件,从而使现有的PSoC器件的硬件可编程能力得以充分发挥,实现新的外设功能。因此,PSoC组件不但可以加速产品上市进程,还能为终端产品添加差异化的功能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22003次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15869次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15825次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14008次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11685次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9283次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9066次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8984次