处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM:Intel省电设计是两世代前的老把戏

ARM:Intel省电设计是两世代前的老把戏
来源:sogi 时间:2013-09-29
智慧型手机等行动装置除了讲求效能表现,省电节能也是十分重要的一环。晶片大厂如 ARM 、 Intel ,均提出了不同的解决方案以取得效能与功耗间的平衡。其中,ARM 阵营近期主打 big.LITTLE 大小核架构,以四个 Cortex-A15 效能核心搭配四个 Cortex-A7 省电核心,让系统依照运算需求在八个核心中进行调度。而 Intel 则主打动态时脉调节技术,调整每个核心的运算速度以降低不必要的功耗。针对对手的做法,ARM 处理器部门市场行销策略副总裁 Noel Hurley 表示,Intel 近期推出的动态时脉调节与 ARM 的 DVFS 技术类似,但 ARM 早在 2008 年就已将此技术导入 ARM 11 中,甚至 2011 年还进一步推出多核心架构,也就是说,Intel 所谓的「新技术」,实际上远远落后 ARM 阵营两个世代。


▲ARM 处理器部门市场行销策略副总裁 Noel Hurley。

ARM 强调,big.LITTLE 大小核架构是目前较佳的解决方案,无论是 Qualcomm 的 aSMP、NVIDIA 的 4+1 设计,虽然细节各有差异,但大体上还是跟着 big.LITTLE 的方向在做,而且都拥有不错的成果。Noel Hurley 以采用联发科 4 核 Cortex-A7 的 Alcatel Idol X 与采用 Intel Atom Z2580, 2GHz 双核心处理器的 Lenovo IdeaPhone K900 为例,比较北美 Google Play 商店中前 25 名热门 App 在两款手机上的执行效果,排除 9 款不相容于后者的 App,剩下 16 款 App 中,Alcatel Idol X 的平均效能表现与 Lenovo IdeaPhone K900 相当,但平均功耗(排除萤幕等其他元件)却仅需 IdeaPhone K900 的 40%,但 Alcatel Idol X 只是一款中阶机种,而 Lenovo IdeaPhone K900 却已经是 Intel 阵营的旗舰手机。


▲ARM 阵营近期主打 big.LITTLE 大小核架构,以四个 Cortex-A15 效能核心搭配四个 Cortex-A7 省电核心,让系统依照运算需求在八个核心中进行调度,在效能需求较低时,手机也能够以较省电的状态运行。


▲RM 处理器部门市场行销策略副总裁 Noel Hurley 表示,Intel 近期推出的动态时脉调节与 ARM 的 DVFS 技术类似,但 ARM 早在 2008 年就已将此技术导入 ARM 11 中,甚至 2011 年还进一步推出多核心架构,也就是说,Intel 所谓的「新技术」,实际上远远落后 ARM 阵营两个世代。


▲实际测试北美 Google Play 商店中前 25 名热门 App 中,排除 9 款不相容于 Lenovo IdeaPhone K900 的 App,剩下 16 款 App 中,Alcatel Idol X 的平均效能表现与 Lenovo IdeaPhone K900 相当,但平均功耗(排除萤幕等其他元件)却仅需对手的 40%。
(注:上图中座标以 Lenovo IdeaPhone K900 的结果为基准当作「1」,蓝色长条为效能表现、绿色长条为功耗表现,虚线则是两者的平均值)


▲透过实际运行游戏、文件与多媒体网页来观察 ARM big.LITTLE 大小核架构下 Cortex-A15 与 Cortex-A7 核心,甚至是 Mali 系列 GPU 的协同运作状况。同时 ARM 也表示 big.LITTLE 大小核设计,理论上可以八核全开,原厂并未对此设限。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次