处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌推新项目:将手机应用投射到外部屏幕

谷歌推新项目:将手机应用投射到外部屏幕
来源:网易科技 时间:2013-09-29
   
网易科技讯 9月28日消息,据国外媒体报道,谷歌研究部门今天发布了一个只需使用智能手机摄像头即可将移动应用投射到外部显示屏的项目Open Project。换言之,该系统让你没有投影仪也能够进行投影。

那谷歌是试图借此解决什么问题呢?该公司指出,虽然当下的移动设备性能在快速提升,但它们还是太小,因此没有充足的空间用于输入与输出带宽。

谷歌称,它一直在研究如何让智能手机用户利用周围的输入与输出资源。Open Project是一个端对端的框架,允许允许任何人利用智能手机摄像头将手机应用投射到任何能够运行浏览器窗口的外部显示器,包括PC显示器、联网电视机、大屏幕显示墙等等。

你只需要将手机摄像头对准外部屏幕的二维码,二维码识别后,应用就会转变成一个棋盘状图案。用户可以在手机屏幕上移动该动态图案,通过逆时针手势操作放大应用在外部屏幕上的显示。

应用在外部屏幕呈现的内容与手机上一样,选项与设置也无变化。将应用投射好后,你就可以将手机放一边,利用电脑鼠标或者触控显示屏进行操作,或者还是拿着你的手机跟往常一场交互。所有的活动都会在外部显示屏上实时显示。


“Open Project是一个用于移动分享和协作的开放性可扩展Web架构。”谷歌研究科学家Yang Li在博文中解释道,“它能够瞬间将任何的计算机屏幕变成投影仪,无需进行部署。”

该系统允许用户在媒体分享、导航等任务上进行协作,如用于投射到超大触控显示墙上,甚至会给人一种电影《少数派报告》中透明触控屏的感觉。其外部显示选项也可以用于多人移动游戏。

要指出的是,该服务无需外部硬件,这将更方便开发者在本地移动应用中增加对Open Project的支持,他们只需要连接一个程序库。

据Yang Li称,Open Project的初期测试者对于该新系统的反响相当积极,不过他并没透露将其全面推出方面的详细信息。(乐邦)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次