处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

STM32微控制器应用于Pebble智能手表

STM32微控制器应用于Pebble智能手表
来源:中国电子网 时间:2013-09-26

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)的STM32微控制器被Pebble智能手表所采用,用于控制这款创新的兼容iPhone手机和安卓智能手机的穿戴式产品。

Pebble智能手表通过蓝牙无缝连接到iPhone和安卓智能手机,当有来电、电子邮件和短信时,可通过静音振动通知用户。Pebble智能手表内置实时性能和能效俱佳的STM32 F2微控制器,使手表在功能性和电池使用寿命之间实现完美平衡,为用户提供全定制功能,配备精美的表盘下载和实用的联网应用软件。

Pebble创始人、首席执行官Eric Migicovsky表示:“Pebble穿戴式产品的用户想要一个这样的手表,它能够无缝连接其它设备,连续运行几天无需充电,用户可享受智能手表的全部好处,而无需担心性能和电池使用寿命。STM32 F2即是实现这所有可能的关键器件。”

除了先进信号处理应用所需的32位处理和处理能力外,STM32微控制器架构还提供实时响应、出色的能效、高集成度外设和存储器,满足嵌入式应用严格的要求。

除研发穿戴式技术外,封装尺寸也极其重要。大小仅为4mm x 4mm,STM32 F205芯片仅占极小的电路板面积,同时提供前所未有的性能和电池使用寿命。

除STM32微控制器外,Pebble还采用了意法半导体的LIS3DH MEMS数字输出运动传感器。LIS3DH可检测三个轴向的加速度,超低功耗工作模式增强了手表的实用性,可实现先进的省电模式模式和嵌入式智能功能。

意法半导体美洲区市场应用副总裁Tony Keirouz表示:“消费者喜欢这类产品的开始的原因是,人们希望新产品兼具设计时尚和功能丰富的特点且能够给他们带来互动式体验。Pebble选择采用STM32微控制器技术进一步证明了意法半导体的微控制器可大幅改变电子产品设计,帮助解决设计中的问题,例如性能、成本、功耗、易用性和扩展性等方面的问题。”

目前下列智能手机兼容Pebble智能手表: iPhone 3GS、4、4S、5或iOS 5 或iOS 6 iPod Touch和安卓2.3及以上版本的智能手机。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次