处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

2/GPS双模方案助力北斗导航进军“千万级”规模应用

2/GPS双模方案助力北斗导航进军“千万级”规模应用
来源:EEWORLD 时间:2013-09-26

2013年9月24日,中国北京和广东 - 东莞市泰斗微电子科技有限公司日前在“第二届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会”上宣布:推出了国内首个集成了射频、基带与闪存的“三合一”SiP单芯片北斗2/GPS双模解决方案,该单芯片方案采用了泰斗微电子自主研发的、采用55nm工艺的北斗2/GPS双模 基带芯片 ,并采用了小型化、高经济性的QFN 7mm*7mm封装。TD1020采用新型接收机架构,在捕获、跟踪等关键技术上采用自主知识产权的新一代信号处理技术,大大增强了灵敏度与鲁棒性,可在各种复杂场景下仍然保持的定位体验。

针对日益兴起的北斗导航需求,TD1020不仅以其“高性能和高可靠性”可广泛应用于以车载、电力、金融、通信等为代表的行业应用领域,还因其具有“更小尺寸、更低功耗、更高集成度、更高定位精度、更高性价比”等特性,可进一步更广泛地应用于以智能电话、平板电脑和可佩戴智能终端等为代表的消费电子领域,从而开启了北斗卫星导航迈向“千万级”大规模应用的大门。

更高性能、更小尺寸、更低功耗
泰斗微电子一直专注于北斗2代核心芯片的研发,所开发的基带芯片实现了工艺从130纳米到110纳米,再到55纳米的快速演进;与此同时,其北斗2基带芯片/模块的出货量也率先突破了万片级、十万片级,并随着其应用从授时扩展到智能交通、再扩展到消费电子等领域,其销量亦将快速突破百万片级;同时,泰斗微电子在北斗卫星导航领域拥有全国多的发明专利,实现了充分的技术积累和创新突破;随着应用市场对北斗2功能需求的进一步升温,泰斗微电子与时俱进地推出了TD1020。

TD1020的设计目标是进一步提升性能和降低北斗2应用门槛。为此,泰斗微电子开发出其采用新型接收机架构的第三代北斗2/GPS双模基带芯片,该芯片捕获灵敏度达-147dBm,与上一代芯片相比运算能力大大提升;同时,该芯片跟踪灵敏度达-161dBm,结合新一代跟踪技术,在城市峡谷、高架桥下等大部分被遮挡的环境下也能有精准的定位精度。该芯片集成了多通道自适应处理带内干扰,并支持A-GNSS辅助定位,可为智能手机、平板电脑等便携式电子设备提供强大的卫星导航引擎。

为了降低北斗应用门槛,泰斗微电子在TD1020中将其新推出的基带芯片,与射频芯片和闪存一起采用系统级封装(SiP)集成在一个7mm*7mm的QFN56经济型封装中,可大大简化北斗2应用方案的外围电路,具有超高的性价比。同时在功耗方面,该款芯片具有先进的电源分区管理,多种低功耗应用模式,完全满足智能电话、平板电脑、可佩戴智能终端等便携式电子设备苛刻的功耗、面积要求。

原始观测量输出及丰富的外部接口,支持定位精度提升和多样化应用

为了支持更广泛的卫星导航应用创新,泰斗微电子在定义TD1020单芯片北斗2/GPS解决方案时,充分考虑了不同用户对应用的需求,通过提供原始观测量及丰富的外部接口,为各种各样的导航应用创新和定位精度提升提供了支持。TD1020三合一单芯片支持SBAS(WAAS、EGNOS和GAGAN)等辅助卫星,支持原始观测量输出,在辅助条件下定位精度可达亚米级别,为北斗导航的下一步发展提供了支撑。

此外,TD1020预留了丰富的外部接口,除了基本的UART/I2C/SPI/GPIO等接口以外,还支持授时应用的1PPS/可编程TIMEMARK脉冲接口与SPEED/FWD车速脉冲与方向检测接口,配合泰斗微电子自主开发的高精度授时算法、组合导航算法,能满足除自主导航外更多的其他卫星定位授时应用的需求。

进军全新应用领域,推动北斗“换芯中国梦”
随着智能化设备的广泛普及和网络连接变得无处不在,以及物联网、基于位置的服务(LBS)等全新应用的兴起,卫星导航定位等技术的应用日趋广泛。同时,越来越多的用户对与卫星导航相关的信息安全、个人隐私、定位精度、可靠性和稳定性也提出了更高的要求,北斗2与GPS互为补充、协同工作的双模方式将成为超越单模方式的重要发展趋势。

为了顺应这种市场发展趋势,推动北斗卫星导航、定位和授时信息进入更多的应用,泰斗微电子利用推出TD1020单芯片北斗2/GPS双模解决方案之机,通过将其产业链共赢的价值观进一步发扬光大,面向不同的应用领域规划并正在推进许多新的应用合作模式,包括从加速推进北斗卫星导航解决方案进入消费性产品,到面向智慧应用、物联网等新兴产业的新一代嵌入式解决方案等多种重要应用方案和商业模式。

“位置和时间信息作为一种基础信息,需要与主系统的其他功能完美配合才能给终用户带来的体验,因此泰斗微电子愿意与国内外的系统厂商、主控芯片供应商、应用处理器提供商、方案供应商、应用开发商和增值分销商等等产业链伙伴进一步加强合作,以开发更先进的智能化产品。”东莞市泰斗微电子科技有限公司总经理高峰说。“基于TD1020和以往的技术积累和创新,我们已经准备了从知识产权(IP)到芯片、再到模块和板卡子系统等不同的解决方案,将全力推动北斗进入更多的创新应用,实现北斗‘换芯中国梦’。”

泰斗微电子的TD1020北斗2/GPS双模三合一SiP单芯片已经可以为先导客户提供样片,正接受全球客户的预定。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次