处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Silicon Labs采用Cadence混合信号低功耗设计流程

Silicon Labs采用Cadence混合信号低功耗设计流程
来源:21ic 时间:2013-09-25

21ic讯 Cadence设计系统公司日前宣布,Silicon Labs采用完整的Cadence® 混合信号低功耗设计流程,使其款节能型基于ARM® 微控制器单元(MCU)的功耗大幅降低了50%。Silicon Labs表示,搭载了ARM Cortex®-M4核心的新款EFM32 Wonder Gecko,比竞争对手MCU要少消耗50%的功耗,即使运行在更高的温度,也能延长电池使用时间。这款微控制器瞄准对功耗敏感的应用场合,例如智能能源和自动化领域,无论在活动还是在睡眠模式下均可实现低功耗运行。

这款MCU由Energy Micro开发,而Energy Micro近被Silicon Labs收购。从2007年建立之日起,Energy Micro已使用Cadence混合信号低功耗流程,开发了大约250款基于ARM的EFM32 Gecko MCU产品。Cadence集成混合信号低功耗流程包含了Virtuoso®、Incisive®、Encounter®和Allegro®平台。

“我们开始的目标是制造世界上节能的微处理器。为此,我们依赖于高度集成的Cadence流程,”Silicon Labs微控制器产品战略营销高级总监Øyvind Janbu表示,“结果,我们快速并成功达到了我们大胆的超低功耗目标,并且一次流片成功。”

“EFM32 Gecko MCU在嵌入式市场取得成功,有力地证明了Cadence的技术能帮助客户实现差异化的节能设计目标,”Cadence首席战略总监兼数字与签收集团高级副总裁徐季平博士表示。“Cadence技术助力Gecko MCU从肇始到取得市场成功,这是一个绝佳的成功案例。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次