处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TSMC 和 Synopsys携手将定制设计扩展到16纳米节点

TSMC 和 Synopsys携手将定制设计扩展到16纳米节点
来源:EEWORLD 时间:2013-09-23

加利福尼亚州山景城,2013年9月—

亮点:

• Laker定制设计解决方案已经通过 TSMC 16-nm FinFET 制程的设计规则手册(DRM)第0.5版认证

• Laker支持TSMC 16-nm v0.5 iPDK的功能包括:复杂的FinFET桥接规则、双重图形曝光(double-pattern)、中间线端层(MEOL)和其他先进技术节点设计的要求

• TSMC和Synopsys将继续合作支持iPDK,以孵化定制设计创新

为加速芯片和电子系统创新而提供软件、知识产权(IP)及服务的全球性供应商新思科技公司(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前宣布:Synopsys Laker®定制设计解决方案已经通过TSMC 16-nm FinFET制程的设计规则手册(DRM)第0.5版的认证,同时从即刻起可以提供一套TSMC 16-nm可互通制程设计套件(iPDK)。凭借其对iPDK标准强大的支持,Synopsys的Laker定制解决方案为用户提供了从180-nm到16-nm的多种TSMC工艺技术的全面对接。除了对TSMC 16-nm V0.5 iPDK的支持,Laker工具也已实现了增强,以确保能够充分利用FinFET技术的优势。

Laker针对16-nm版图的功能增强包括一整套多样化的、面向FinFET器件的新功能,包括fin网格模式快速图像描述、fin显示以及交互式的FinFET规则检测。Laker的内置双重图形曝光(double-pattern)检查已得到增强,以支持预着色(pre-coloring)和颜色密度(color density)检查。

Laker支持中间端线层(MEOL)设计,包括无通孔的连接、单向层规则以及用以支持16-nm防护环的功能增强。Laker也已被增强以支持TSMC 16-nm V0.5 iPDK中所使用的连续有源区(CNOD)规则和有源区边缘多晶硅覆盖的(PODE)桥接规则。

“Synopsys是TSMC开放创新平台的长期合作伙伴,”TSMC设计基础架构市场部高级主管Suk Lee表示到。“Synopsys的 Laker定制设计解决方案获得的认证展现了我们之间的服务协同,我们将一起支持双方的共同客户采用16-nm的FinFET技术。”

“Synopsys一直与TSMC密切合作去为 16-nm节点 的设计技术做好准备,”Synopsys负责产品市场营销、设计和制造产品的副总裁Bijan Kiani表示。“借助早期的SPICE模型开发、与Synopsys IP团队的密切合作、以及现在Laker定制解决方案的支持能力,我们已经为支持TSMC 16-nm技术和客户做好了全面的准备。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次